查看:
7483
|
回复:
11
|
太阳能无线同步闪诱导标牌
|
无敌
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-08 16:20:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1. 参赛者姓名:朱武 2. 单位或学校名称:个人 3. 当前职务或职称:高级工程师 4. 参赛作品的名字:太阳能无线同步闪诱导标牌 5. 简要陈述您的idea和作品:
此作品是为解决高速公路上因多雾或多弯路段给过往司机带来不安全驾驶的痛点;通过实现数十个或数百个此诱导标牌同步闪烁,可以很好地警示和诱导司机缓慢通过此危险路段,真正做到为司机安全驾驶保驾护航。 该作品采用太阳能供电,白色超高亮LED灯作为诱导发光元件,采用RF无线远距离通讯模块作为无线透传,最远可控制
6. 拟用到的立创商城在售物料: STM
7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充: 6dBi 天线等 8. 拟用到的EDA工具软件名称: 立创EDA 一、作品简介 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片如下: 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景如下: 每当雨雾天气您驱车在高速路上,是否因前方视线模糊而很期待有一款产品能诱导您驱车前行以保障安全驾驶呢? 此作品是为解决高速公路上因多雾或多弯给过往司机带来不安全驾驶的痛点;通过实现数十个或数百个此诱导标牌同步闪烁,可以很好地警示和诱导司机缓慢通过此危险路段,真正做到为司机安全驾驶保驾护航。
3.作品在创新性、趣味性、实用性及亮点体现如下:
此作品为太阳能交通标志牌,由标志面、标志底板、太阳能电池板、控制板、发光单元(LED)组成,用图案及主动发光传递警告、指示信息给司机和行人,用以管理道路交通的安全设施,它使道路安全畅通,事关司机及行人的生命财产安全,是一种不可缺少的交通安全附属设施,所以说市场前景一片大好。
此作品采用太阳能供电,通过无线传输控制,各个标牌之间无任何导线连接,而是以无线电波信号控制各个太阳能标牌的工作方式,可以让
二、系统构架图
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片如下:
2.该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解如下: 电路原理分析如下:
这块电路是通过检查太阳能板的电压来判断是白天还是晚上。
这块电路的功能是实现白天时要把RF模块供电电源关掉,达到节省电池能耗的目的。
这块电路实现给锂电池充电管理。
这块电路实现给RF 发射模块供电,白天时或者电池电压过低时关闭供电输出。
这块电路实现MCU程序下载端口。
这块电路是MCU与RF通讯电路,MCU通过USART 与RF 模块实现通讯控制。
这块电路实现负载LED的控制,最大输出驱动电流可达到3A。
这4个焊盘孔为螺丝固定孔,方便将PCBA 板通过4个螺丝固定在产品的外壳上面。 系统的工作过程如下: 当MCU 检测到太阳能板的光照强度高于500LUX时,就判断当前为白天状态,白天电路所处理的工作:太阳能板给锂电池充电,MCU进入低功耗状态,RF 模块处于低功耗状态, LED灯驱动电路关闭,确保整个电路处于最低功耗状态,以节省电池能耗,保障电池电量充足;该产品太阳能充一天电,可连续工作时长达15天以上。
当MCU 检测到太阳能板的光照强度低于500LUX时,就判断当前为晚上状态或雨雾天状态,此状态下电路所处理的工作:MCU进入正常工作状态,RF 模块处于发射或接收状态,当MCU收到RF模块发出的同步信号时,所有的LED灯驱动电路便根据同步信号实现所有LED灯同步闪烁。
当MCU检测到电池电压低于3.3V时, 整个电路将进入超低功耗状态,以达到防止电池过放及延长电池使用寿命的作用。
3.所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接如下: EDA工具软件名:立创EDA 设计链接:https://lceda.cn/zhuwu999/synchronous-flash-sign1 四、材料清单(BOM列表) 五、软件部分的描述(选填) 软件工作流程图如下: 六、作品演示 腾讯视频链接: https://v.qq.com/x/page/f07613xfy5w.html 七、总结
这个作品前后花了2个多月,且都是利用业余时间来制作完成的,PCB打样一次搞定,PCB及90%以上元件竟然都在立创商城上可以买到,目前产品功能都已实现,感觉有一点点的小成就感。这个作品最大的亮点是采用太阳能供电,电路整体非常省电且实现了远距离无线传输。这次碰到的问题就是对ST MCU不太熟悉,在软件调试方面走了一些弯路。
最后感谢立创商城给予这次活动机会,祝愿立创商城越办越好~~~~~~~~ |
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2018-05-08 16:36:30
|
显示全部楼层
2#
恭喜您已经报名成功!
您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://club.szlcsc.com/article/details_12591_1.html 同时,您设计的PCBA板或者模块也可以参与立创商城的第二期PCB方案验证板活动(相当于“搭顺风车”),详情请看:http://club.szlcsc.com/article/details_11599_1.html 立创商城电子制作节(审核专员)
|
|