查看:
17231
回复: 12 |
求大家推荐一款锂电池3.6v升压12v的DC-DC芯片
|
涛声依旧
2
主题
2
回复 |
发表于2018-05-08 23:53:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
|
人在他乡钟工
6
主题
15
回复 |
发表于2018-06-14 18:18:11
|
显示全部楼层
7#
ETA101312W输出功率,频率可调的20V异步升压转换器 ETA1013是一颗输出最高20V,输出功率高达12W,且频率可调的异步升压转换器。ETA1013采用了频率外部设定,并外部补偿架构。特别适合通讯系统、影音系统需开关电源避开敏感频率的应用。其转换效率可高达95%,可用于锂电池升压5V输出2A电流,或者5V升12V,提供1A以上的电流等各种需升压输出大电流的场合。 主要参数
主要应用
13537662308
|
人在他乡钟工
6
主题
15
回复 |
发表于2018-06-14 18:18:37
|
显示全部楼层
8#
13537662308
|
|