查看:
13208
回复: 15 |
参赛作品《便携式光子脱毛仪》
|
|||
TonyWong
4
主题
69
回复 |
发表于2018-05-09 09:41:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): TonyWong 2. 单位或学校名称(选填项): 3. 当前职务或职称(选填项): 软件工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): 便携式光子脱毛仪 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 目前市场上的光子脱毛仪多数是插电式的,220V通过适配器转换成3A/12V,在仪器设备操作时直接供电,在使用时很不方便。本设计则采用单节26650锂电池供电,在使用过程中,极为方便。由于仅使用2A/5V适配器进行充电,适配器体积减小,非常适合外出旅游携带。在使用次数方面,每次充满电可使用500-1000次,满足日常脱毛需求。另外使用颜色传感器及IGBT元件,可针对不同肤色进行即时能量调节,可以有效避免对皮肤的损伤。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): TCS3200,HY3606,LM393 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): GD456 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项): LCEDA,DXP 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;
光子脱毛是采用强脉冲光源的选择性光(宽光谱技术)热解原理来达到脱毛的效果。光子脱毛是里面的激光提供一种柔和、非介入性的疗法,利用毛囊中的黑色素细胞对特定波段的光的吸收,使毛囊产生热,从而选择性地破坏毛囊,同时避免损伤周围组织,达到去除毛发的效果。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 使用单节锂电池26650,单次充满电,可使用300余次(5档),使用普通充电器即可充电,便于旅行携带。电池可循环充电达1000次,整机使用寿命可达30万次。触发线圈使用相机闪光灯触发线圈,能有效的节省空间,使用低电压大容量储能电容,可以降低灯丝电压,避免灯管发黑,延长使用寿命。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 逻辑控制部分: 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。 立创EDA 原理图连接 https://lceda.cn/editor#id=4625cbad21234409a548880879fd321b https://lceda.cn/editor#id=b16acf4201e94802ac615d44836e3459 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
1.MCU单片机 型号:STM32F030k6t6 商品编号:C46830 购买链接:https://item.szlcsc.com/47834.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 按下按键,开机,程序通过ADC检测电容两端电压,当电压低于预订值时,打开PWM,通过变压器升压,给电容充电,当ADC检测电容两端电压高于预订值时,停止PWM输出。当触摸感应IC检测到人体接触时,给出信号,同时肤色传感器传回肤色检测值,判定是否在预定的肤色范围内,若在预定的肤色范围内,则按肤色深浅调整相应的功率值,当发射按键按下时,若触摸感应有效,肤色检测结果有效,则预先开启IGBT,同时启动高压触发脉冲,激发氙灯灯管放电,因为能量W=1/2(C*U*U), 可计算出初始能量W1,此次需释放能量W2,放电完成时电容剩余能量W3= W1-W2,则可计算出W3时对应的电容两端电压值Ub,在放电过程中,实时检测电容两端电压,当电容两端电压低于Ub时,则IGBT关闭,完成本次的能量释放。然后PWM重新启动,对电容进行充电。 1. 触摸感应,肤色识别,按键按下,能量均满足,则开始启动闪光的部分代码:
2. 计算IGBT截止时的电压值,并开始触发高压放电
3. ADC采样计算当前储能电容两端电压,当低于所计算的截止电压时,关闭IGBT,放电停止
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。 视频链接:https://v.qq.com/x/page/x0761awxn16.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。
在设计过程中,也遇到了不少问题,比如IGBT触发使用的是可控硅,而可控硅触发电压仅0.7V,触发信号线经过变压器底部,在PWM升压过程中很容易产生干扰从而触发放电。所以在设计,PCBA测试中也走了不少弯路,但在解决问题过程中也积累了很多经验,当然产品设计的也有很多不足之处,比如,如何提高肤色识别的稳定性和可靠性等,如何使产品适合生产等等.
|
|||
TonyWong
4
主题
69
回复 |
发表于2018-05-09 15:02:56
|
显示全部楼层
3#
我的帖子“编辑”的选项没有了 |
|||
TonyWong
4
主题
69
回复 |
发表于2018-05-10 15:27:42
|
显示全部楼层
6#
|
|