查看:
4801
|
回复:
11
|
参赛作品《AGV车主板》
|
|||
地瓜地瓜我是土豆
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 13:35:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):李翔宇 2. 单位或学校名称(选填项):南京工程学院 3. 当前职务或职称(选填项):学生 4. 参赛作品的名字(必填项):AGV车主板 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):MUC为STM32F103vet6,加上MOS管驱动,省去了接线的步骤,一整块主板只需接上电源、电机、传感器等就可以完成功能 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103vet6 max2323 ams1117 74HC00 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):LED灯珠 USB接头 排针 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):AD13 CADENCE 立创EDA 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介
二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 保护电路,防止电源反接损坏电路。D2则是为了防止静电。 立创EDA原理图——————https://lceda.cn/qwerdf/new-project
采用H桥作为直流电机控制电路,可以控制电机正反转。驱动芯片经过选择可采用L6385D或IR2101S,但由于L6385D已经停产,再次我选用了IR2101S作为驱动芯片。
然后采用SX1308升压芯片将5V升至12V,防止因电压变化影响IR2101S功效。
由于代码已经固定,在此直接引出I\O口,采用防呆插座,便于连接使用。
采用MAX3232,以此实现232转TTL。 四、材料清单(BOM列表) IR2101S_______C2956 74HC00_______C10090 IRF3205______C15955 肖特基二极管___C84635 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。 七、总结 由于经验不足,74芯片上电源线忘记在原理图上进行连接,导致打板之后调试很长时间无法发现问题。 |
|||
地瓜地瓜我是土豆
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 14:00:48
|
显示全部楼层
3#
谢谢学长,嘿嘿 |
|||
地瓜地瓜我是土豆
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-16 15:22:30
|
显示全部楼层
6#
|
|||
地瓜地瓜我是土豆
1
主题
4
回复 |
发表于2018-07-10 09:57:10
|
显示全部楼层
8#
12v转5V |
|