查看:
802
|
回复:
0
|
100G QSFP28 PSM4光模块和QSFP28 CWDM4光模块有何区别?
|
专说光通信
277
主题
5
回复 |
发表于2018-05-14 14:45:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
100G QSFP28光模块是一种可以用来支持100G传输的光模块,也可以说是一种新型的解决方案。数据中心的成本和功耗是其建造者需要考虑的重要因素之一,这也是光通信市场发展的重要动力。回顾100G光模块的发展历程,其封装样式(CFP、CFP2、CFP4)和标准的发展和改进也都主要围绕着低成本和低功耗两个方面进行。而在市场上,100G QSFP28光模块有很多,不过在本文中吗,易飞扬通信给大家介绍的是两款100G QSFP28光模块是——100G QSFP28 PSM4光模块和QSFP28 CWDM4光模块,这两者有什么区别呢?
首先,我们先来了解一下100G QSFP28光模块的优点:
1:端口密度
第一代100G光模块是体积非常大的CFP光模块,随后又出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4。而QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。
2:功耗
QSFP28光模块工作时的功耗通常不超过3.5W,而其他100G光模块的功耗通常在6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。
3:成本
现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10GBASE-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有10G网络架构的基础上直接升级到40/100G网络将会节省大量的时间和成本。
100G QSFP28 PSM4光模块和QSFP28 CWDM4光模块有何区别?
一:100G QSFP28 PSM4光模块概述
1:QSFP28 PSM4光模块是一种高速度、低功耗的产品,有可热插拔的QSFP外形,内置数字诊断功能,并且有8根光纤,每根光纤的数据速率是25Gbps;
2:QSFP28 PSM4光模块采用12路MTP接口,同时实现了8路光纤的双向100G传输;
3:QSFP28 PSM4光模块虽然运行在单模光纤中,但它的布线结构和QSFP28 SR4光模块的布线结构相同。在不改变现有布线结构情况下,使用QSFP28 PSM4光模块可以节省多模和单模之间的转换成本。
4:QSFP28 PSM4光模块的工作原理与QSFP28 SR4光模块的工作原理几乎相同。不同的是QSFP28 PSM4光模块在单模光纤上工作,而QSFP28 SR4光模块在OM4多模光纤上运行。
二:QSFP28 CWDM4光模块概述
100G CWDM4也是一种多源协议(MSA),100G CWDM4光模块引进了WDM技术,采用双工LC接口,与单模光纤一起使用时的传输距离可以达到2km。
100G QSFP28 CWDM4光模块的传输速率为103.1Gbp,主要应用于计算、高频交易等领域,它的成本明显高于QSFP28 PSM4光模块。通过粗波分复用(CWDM)技术,QSFP28 CWDM4光模块将1270nm、1290nm、1310nm和1330nm四种波长复用到一根单模光纤上进行传输。
【光模块封装】
100G QSFP28 CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案,QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在**机上具有更高的端口密度。
【数字诊断功能】
100G QSFP28 CWDM4光模块内置数字诊断功能,可以有效监测光模块发射光功率、接收光功率、温度、供电电压、激光偏置电流以及警告信息等重要性能参数。
【成本】
100G QSFP28 CWDM4光模块可以不经过40G直接从25G升级到100G,大大的降低了布线系统的成本。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列100G QSFP28光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
|
|