查看:
11666
回复: 15 |
我来发第一个外包帖,基于CH340(B、C、G)的验证板
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-12-14 20:10:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在第三方分区愣是没有找到发帖按钮,下方的快速发帖编辑完后才发现没有提交按钮,暂时发在这里,请管理员帮忙转移一下,另外,第三方是不是应该加个“项目”外包。 在我看到CH340B推广帖中有人回复说没有对应的验证板时,我就着手做了基于CH340B的小板,想着以后可以放在商城免费赠送空白PCB,设计时发现电路挺简单,就加上了晶振和振荡电容电路把CH340G也给支持了,CH340C因为脚位相同,自然也可以支持,最后因为背面还有大把空白地方,干脆把CH9328和CH9326也给支持了,目的是尽量方便简单验证这些芯片的朋友。正打算提交期间,商城推出了奖励500元的验证板活动,所以就用这个去申请了,赵工也予以审批通过,并给出了专业建议,主要是用过流保护芯片代替自恢复保险丝和加入USB静电保护芯片。更改过后的图纸交赵工过目,赵工希望再加入5V和3.3的切换(原设计为5V,无LDO),这样可做为更专业的工具,我虽然也很赞同赵工的观点,但由于个人精力有限,并且这样一来有可能不能支持CH9328,与我当初的目的相差些距离,并且我一想到还要拍视频有些怯场,特将此项目外包。费用也就是商城奖励的500元,注意,PCB打样和样品零件这些费用可能要个人出。 要求: 支持CH340B、CH340C和CH340G的验证功能,CH9328待定。 在目前已有的原理图功能上加入5V和3.3V切换功能,包括电源和信号的电平切换。 需完全符合验证板项目的其它要求,并完全完成整个项目(包括拍摄验证视频的工作)。已有资料会在下面提供。 承接人可在此帖直接与赵工或其它网友讨论设计功能。 项目完成,承接人获得500元,(PCB打样费和所需样品零件费是否报销还不清楚,如果有报销也归承接人所有),如果验证板有机会做成PCBA销售,提成全归本人所有^_^
下面是没有做最后更改的原理图和PCB图供参考(Protel99se格式)
之前打样验证的样品:
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-12-15 09:33:53
|
显示全部楼层
11#
好的,请“愣子哥”跟我邮件或扣扣联系吧!
|
|