查看:
6808
|
回复:
11
|
求帮设计方案验证板 EEPROM/24lc512T-I/SM
|
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2016-12-16 17:46:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
木有时间,求大神帮设计 EEPROM/24lc512T-I/SM” 商品编号:C18091 封装规格:SOIC-8_208mil LED驱动/BC7275” 商品编号:C84290 封装规格:SSOP-20_208mil 编解码芯片/BC7210A 商品编号:C83966 封装规格:SOP-8_150mil 一个验证板包含这三个器件, 尺寸不要超过10*10CM 报酬 500 RMB
打样和器件材的料费,承包方自理
嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2016-12-16 20:44:36
|
显示全部楼层
7#
我本想说根据你的要求出个毕业设计题目的,这样做毕业设计的材料费就有地方报销了。
我帮你设计电源电路: 5V USB电源供电, 3.3V LDO用ME6119A33P,输入和输出用104+10uF电容。 顺便帮你设计了单片机电路吧 刚好商城有销售M0+内核的LPC812,不用晶振,复位用SP809,单片机带IIC驱动的,简单修改就可以接上24LC512,如还有用到SPI接口,ZLG应该有提供。哦,另外两个没有空去看资料了。。。 ①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|