查看:
3757
|
回复:
12
|
全自动智能水族箱
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华农宝宝
1
主题
5
回复 |
发表于2018-05-16 22:02:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):梁振堂 2. 单位或学校名称(选填项):华南农业大学 3. 当前职务或职称(选填项):学生 4. 参赛作品的名字(必填项):全自动智能水族箱 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):MCU使用stm32f103c8t6,使用PID控制水族箱水温,定时自动喂食、定时开启模拟日光照射的LED灯,定时将水族箱内的废水排出并用于浇花,整个作品只需一块电路板、一个步进电机及驱动器和小型水泵。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):stm32f103c8t6、5V带光耦隔离继电器、DS18B20温度传感器、彩色LED灯带、若干电子元器件。 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):3D打印、42步进电机 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):AD13 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 1.作品的整机外观图片
2.目的和功能: 在快节奏的生活中,总会有一部分人对工作之外的琐事心有余而力不足。举个典型的例子——养鱼。广州有许多白领喜欢在合租的小空间中养一小缸鱼,但他们并不会投入过多的精力去照料这些小生物。因此主要会造成:没有规律地喂鱼使水质变差、水缸中的水总是冷冰冰、缸中的产氧植物长期不见光而死亡。其实很多厂家已经有一套成熟的鱼缸饲养设备,往往这些设备的占地面积是较大的,对一些白领来说并不是一个很好的选择,他们宁愿买一个“裸缸”养几条小鱼,也不会买一套设备去占用自己寸土如金的合租房。因此笔者着手设计了一个能满足基本需求的小型智能水族箱。
3. 亮点:
1)因为水生植物在600-720nm波段(红光)下光合作用强于呼吸作用,因此利用红色LED灯带模拟水生植物光合作用所需光波,对于小型水族箱足以代替氧气泵以节约成本。
2)为了解决鱼缸内的卫生的问题,除了利用水生植物的净化作用,还需要一个小型水泵定期排出废水,并废水用于浇花,因为废水中含有鱼粪、微生物、食物残渣等作为植物的肥料是极好的,既环保又解决了鱼缸的卫生问题。
3)防止鱼缸水量过少,利用水导电原理设计了一个简易的水位计。 二、系统构架图
三、硬件部分的描述 1.硬件EDA图及实物图
2.工作原理 1)必须先连接好温度传感器(DS18B20)、OLED显示屏。
2)上电待OLED显示SET的字眼。
3)通过按键依次设置“投放饲料的时间间隔”、“鱼缸温度”。
4)设置好后鱼缸自动运行,其中红色LED、浇花水泵、水位检测的功能无需手动设置,我们的程序通过科学计算用户设置的“投放饲料的时间间隔”和“鱼缸温度”,自动得出LED、浇花、水位检测的启闭时间间隔。
5)当三个自动功能被触发时,无需用户干涉,装置自动完成,同时水位检测会通过蜂鸣器提醒用户。
6)为了观赏,装置还有一个手动启闭的白色LED灯带
3.EDA工具 LochMaster 3.0
四、材料清单(BOM列表) v 电子模块准备
v 电子器件准备
五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 https://v.qq.com/x/page/n06582byfoe.html 七、总结 1.笔者个人体会:
在做一个作品前要清楚自己的作品要解决什么问题,并非功能的大杂烩,所以一个作品的制作初衷是非常重要的。笔者都是从解决小问题开始,就像本文的鱼缸,在解决小问题的过程中积累经验,这样在接触导师的项目时才能做到有条有理、从容不迫。希望感兴趣的朋友,能做出一个属于自己的智能水族箱。
2.作品未来规划:
笔者未来将会将制作PCB板,改用其他电机以降低成本,本计划参加大学生创业计划,希望能将这个有特色的产品推向社会。
3.建议:
本次参赛,笔者感觉主办方是一个非常负责并且耐心的企业,所以希望立创电子继续保持下去! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我要吃梨
1
主题
6
回复 |
发表于2018-08-18 13:10:25
|
显示全部楼层
13#
支持一下
|
|