查看: 15340
回复: 36
参赛作品《基于wifi的智能镜子》
葫芦娃
1
主题
15
回复
发表于2018-05-18 18:23:39 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):马泽鑫


2. 单位或学校名称(选填项):


3. 当前职务或职称(选填项):


4. 参赛作品的名字(必填项):基于wifi的智能镜子


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

      当前有基于树莓派的魔镜,但成本较高,本设计使用STM32单片机,成本低

      1)镜子可以显示实时天气

      2)获取当前环境的温湿度

      3)镜子内部四周安装灯条,在照镜子时可以补光,灯的亮度可以进行调节,支持触摸和蓝牙进行调节

      4)可以播放TF卡内歌曲,可以调节音量大小,支持触摸和蓝牙进行调节

      5)可以将自定义内容通过手机发送到屏幕 ,如:提示语,备忘录等


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):ESP-12S , VS1053B , BS818A-2


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):屏幕


8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):AltiumDesigner


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的PCBA图片;

    

按键板:

  

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

功能:  1)显示当前天气状况及实时显示环境温湿度;

            2)音频播放器,支持解码当前主流音频格式,支持播放TF卡内音乐,蓝牙连接手机,可以播放手机内音乐,此外,支持FM收音机的功能;

            3)镜前灯。开启镜内灯光,系统会根据当前环境光亮度,自动调节灯光亮度,同时,用户可以自己调节灯光亮度;

            4)备忘录。通过手机将问候语,备忘录等自定义内容发送到镜子,可以在镜面上显示此内容。


市场应用前景:此镜子可以安装在家庭或公共场所中。

            1)   安装在家庭卧式等,可以直接替换现有镜子,使用上述功能,只需一个手机充电器和一条TYPE-C的线即可使用。

            2)   安装在公共场所中,除了上述功能外,还可以进行广告的播放。



3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

创新性及趣味性:现有的智能镜子,大多是通过树莓派去设计的,成本较高。而本作品是使用的STM32作为控制器,目前,STM32单片机使用非常广泛,这就使得入门成本比较低,可以对本产品进行各种升级改造,实现自己想要的功能。

实用性:反正每天都照镜子,为什么不换成这种智能镜子呢?




二、系统构架图

  


三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

 点击查看大图

 点击查看大图

原理图和PCB文件。mojing.zip 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

    1).      天气的获取:通过WIFI模块获取网络天气,此产品使用心知API接口    (https://www.seniverse.com/doc)获取到的天气信息,通过stm32翻译,将信息发送到屏幕,此产品使用了串口屏,降低了开发的难             度。温湿度的获取,使用温湿度模块,单片机直接与其通讯,获取信息。

    2).      LED补光。使用光敏电阻,获取环境光强度,打开灯后,自动获取。Led灯带选用5v灯带,使用恒流驱动芯片进行驱动,驱动芯片输入PWM信号,会根据占空比自动调节灯光亮度。在实际组装的时候,会在          镜子和灯条中间再粘一条散光板。

    3).      音频的播放。使用杰理蓝牙音频处理方案,芯片自身集成了音频解码,FM收音机,蓝牙连接等功能,并且有相应手机APP进行控制。

    4).      自定义文本信息的展示。手机通过蓝牙发送需要显示的信息,单片机处理后发送给串口屏。

    5).      镜子的选择。使用具有单面透光的原子镜,原理请问度娘。


3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。

   Altium Designer


四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。


1.    单片机                            STM32F103VCT6                    商品编号:C8313

2.    WIFI模块                        ESP-12S                                  商品编号:C828983

3.     温湿度传感器                 DHT11                                    商品编号:C1170514.

4.      LED驱动                        PAM2863ECR                         商品编号:C80312.

5.      音频放大器                    EG8403                                 商品编号:C81718

  • 6.       光敏电阻                       GL5528                                  商品编号:C125627
    • 7.        咪头                            GMI6027P-2C-38db               商品编号:C233902


五、软件部分的描述(选填)

程序天气解码部分,借鉴的开源电子网某大神的程序,连接:http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=229818&highlight=%CC%EC%C6%F8


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。

腾讯视频连接:https://v.qq.com/x/page/p0758d1h4ve.html


七、总结

碰到的技术问题及作品的未来规划:

本来感觉时间很充裕,可以做完,但最近工作上的时也比较多,还是没能做完,目前,各个电路模块调试完成,还未做系统的测试,目前为止,现将发现的问题列出:

1.触摸按键的问题。目前在镜面下粘贴触摸PCB ,并不能达到理想的效果。后期要做的是:尝试加大触摸焊盘的面积,效果可能有所提升。问题也有可能是,镜面有一层金属物质,影响了触摸按键的效果。

2.音频解码芯片的问题。杰理蓝牙的这一款芯片,对晶振的要求比较高,目前没有采用原厂推荐的晶振,选择了另一个品牌封装的晶振,发现,在播放音频时,会有声音一顿一顿发感觉。

未来的规划:

可以对备忘录设置时间,在相应的时间,进行声音的提示。

jetbin
4
主题
50
回复
发表于2018-08-19 10:06:34   |  显示全部楼层
17#

呵呵,你这个项目拿我的板子直接干了,省了你那堆vct6的电路,我的板子设计就是直接可以通过第二串口连接ESP8266的(不过这部分电路要放在第二期完成了);

http://club.szlcsc.com/article/details_34302_1.html

DIY玩家:a-diy.cn

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部