查看:
14907
回复: 7 |
推荐一款数字信号智能热释电红外传感器AS312 ,无需外部任何元件,电路超简单
|
||||||||||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2016-12-29 00:06:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
超低功耗,只有15uA,一般的红外传感器加BIS0001方案模块电流在50uA以上,特别适合电池供电产品。
该系列产品是将数字智能控制电路与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。人体探测敏感元将感应到的 人体移 动信号通过甚高阻抗差分输入电路耦合到数字智能集成电路芯片上,数字智能集成电路将信号转化成15位ADC数字信号, 当PIR信号 超过选定的数字阀值时就会有LED动态输出以及具有定时时间的REL电平输出。 OEN使能端可使REL输出或通过光照 传感器自动控 制。灵敏度和时间参数通过电阻设置,对应相应的数值,其电压被转化成为带有7位分辨率的数字阀值。所有的信 号处理都在芯片上完成。
=================================================================== 猜你可能喜欢... [传感器] 数字信号智能热释电红外传感器AS312 数字信号智能热释电红外传感器AS612 广角菲涅尔透镜S9008 [FM富满科技] 1.2A直流电机/马达驱动芯片TC214B/SOP8兼容L9110S 1.3A/双通道直流电机/马达驱动芯片FM1208S/SOP16 [台湾合泰原装芯片] LCD驱动IC/HT16C22/48LQFP 6键电容触摸按键芯片BS816A-1/16NSOP 12键电容触摸按键芯片BS8112A-3/6NSOP 16键电容触摸按键芯片BS8116A-3/20SSOP 20键电容触摸按键AD带LCD/LED驱动BS86D20A-3/28SOP LCD驱动芯片HT16C21/28SOP 带12位AD转换触摸按键芯片BS84B08A-3/16NSOP 经济型IO型Flash MCU单片机/HT68F003/16NSOP 内置运算放大器&比较器的8-bit Flash单片机HT45F23A/24SSOP 经济型AD型OTP MCU单片机HT46R004/16NSOP 12键电容触摸按键芯片/抗干扰好/BS83B12A-3/20SSOP IO型MCU单片机HT48R063B/16NSOP [无线模块] [泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS10-M4463D-SMA [泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS4432-SMD |
||||||||||
大匠
0
主题
35
回复 |
发表于2016-12-29 13:36:24
|
显示全部楼层
3#
这个和AM312有什么区别吗
|
||||||||||
大匠
0
主题
35
回复 |
发表于2017-02-07 16:11:21
|
显示全部楼层
5#
谢谢!
|
|