查看:
44316
回复: 15 |
教你一步步使用语音芯片WT588D
|
amin
2
主题
42
回复 |
发表于2016-12-29 17:35:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一 芯片概述
WT588D是一款高品质语音控制芯片,通过外挂存储器(SPI Flash、SD卡、U盘),将编译好的语音工程烧写到存储器中,即可控制语音的播放。 具有控制灵活、开发简单等特点,广泛应用于各种有语音播放和人机交互的工业场合。如发卡器、自动售货机、加油机等……
商城有售:http://www.szlcsc.com/product/details_88676.html
二 系统应用图 1、WT588D语音电路图,推荐使用3线或1线制串口。 2、功放电路推荐使用SC8002B,便宜又大碗。所需外围元件少且在 2.0V~5.0V输入电压下即可工作,商城有售。当然也可使用LM386、TDA2822、PAM8403等常用功放IC。
三 语音文件制作
1、人工录音,自己用麦克风录制或找专业人员帮忙录制; 2、使用语音合成软件,输入文本自动生成wav语音文件。 推荐使用科大讯飞语音合成系统5.0
3、语音文件编辑,例如要添加背景音乐,或将MP3格式文件转化为wav格式等 推荐使用GoldWave (音频编辑工具) 5.70 绿色版 四 语音工程编译与下载
1、语音工程创建与编译,详细步骤与说明WT588D VoiceChip 使用说明书。 2、 语音工程下载,将编译好的bin文件烧写到存储器中。 (1)使用官方推荐使用的WT550U2烧写器 (2)使用SPI FLASH烧录器,某宝上一搜一大把,类似以下图片:
五、程序设计 1、三线串口制控制程序 2、 一线串口制控制程序 |
rossi
0
主题
2
回复 |
发表于2017-04-25 17:47:54
|
显示全部楼层
7#
科大迅飞有windows7 64bit能用的不?
|
|