查看: 44679
回复: 15
教你一步步使用语音芯片WT588D
amin
2
主题
42
回复
发表于2016-12-29 17:35:59 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
一 芯片概述

    WT588D是一款高品质语音控制芯片,通过外挂存储器(SPI Flash、SD卡、U盘),将编译好的语音工程烧写到存储器中,即可控制语音的播放。

    具有控制灵活、开发简单等特点,广泛应用于各种有语音播放和人机交互的工业场合。如发卡器、自动售货机、加油机等……


    商城有售:http://www.szlcsc.com/product/details_88676.html


  •    工作电压 DC2.8V~5.5V,静态休眠电流小于 10uA;
  •    根据外挂SPI-Flash 的不同,播放时长也不同,支持 2M~32Mbit的SPI-Flash 存储器;
  •    内置 13Bit/DA 转换器,以及 12Bit/PWM 输出,音质好;
  •    支持 DAC/PWM 两种输出方式,PWM 输出可直接推动 0.5W/8Ω扬声器,推挽电流充沛;
  •    支持加载 WAV 音频格式,支持加载 6K~22KHz 采样率音频;
  •    可通过专业上位机操作软件,随意组合语音,可插入静音(插入的静音不占用内存的容量);
  •    220 段可控制地址位,单个地址位最多可加载 128 段语音,地址位内的语音组合播放;

二 系统应用图

1、WT588D语音电路图,推荐使用3线或1线制串口。



2、功放电路推荐使用SC8002B,便宜又大碗。所需外围元件少且在 2.0V~5.0V输入电压下即可工作,商城有售。当然也可使用LM386、TDA2822、PAM8403等常用功放IC。




三 语音文件制作

1、人工录音,自己用麦克风录制或找专业人员帮忙录制;

2、使用语音合成软件,输入文本自动生成wav语音文件。

推荐使用科大讯飞语音合成系统5.0 




3、语音文件编辑,例如要添加背景音乐,或将MP3格式文件转化为wav格式等

推荐使用GoldWave (音频编辑工具) 5.70 绿色版


四 语音工程编译与下载

1、语音工程创建与编译,详细步骤与说明WT588D VoiceChip 使用说明书。


2、 语音工程下载,将编译好的bin文件烧写到存储器中。

(1)使用官方推荐使用的WT550U2烧写器


2)使用SPI FLASH烧录器,某宝上一搜一大把,类似以下图片:



五、程序设计

1、三线串口制控制程序


2、 一线串口制控制程序





njyq2008
2
主题
68
回复
发表于2017-12-08 23:09:54   |  显示全部楼层
11#
真心不错,当年用过,爽得很。
低成本高性能电流检测方案 INA180 http://club.szlcsc.com/article/details_10515_1.html

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部