查看:
36557
回复: 59 |
STM32F429IGT6 视频图像处理的MCU专家 已到货,促销中!。。。。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2016-12-31 09:44:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
STM32F429IGT6 视频图像处理的MCU专家 已到货,促销中!。。。。 http://www.szlcsc.com/product/details_55346.html 数据手册下载地址:STM32F429IGT6.rar STM32F429IGT6使用入门指导文档:STM32F429I-Discovery入门讲解.zip 核心处理器:ARM Cortex-M4 最新的STM32 ARM Cortex微控制器拥有市场领先的性能和图形处理功能,意法半导体与SEGGER达成的软件协议让用户界面可提供更丰富的功能
I2S TDM(集成电路互连音频时分多路复用)接口可实现多路音频设计。新系列的部分产品还为嵌入式处理器提供最新及最强大的防复制安全功能,全新STemWin图形软件还可访问SEGGER emWin嵌入式图形软件栈,充分发挥这些新的图形硬件功能的优势。
意法半导体向STM32客户免费提供STemWin软件。该软件内置SEGGER VNC虚拟网络计算系统,可运用互联网协议远程查看用户界面。该软件还为开发人员提供其它强大的功能,其中包括窗口管理器和小工具包、触摸屏/鼠标支持,存储器上下文可实现无闪屏刷新。 意法半导体微控制器部总经理Michel Buffa表示:“随着STM32F429系列上市,STM32系列又树立一个新的重要标准。我们非常高兴与SEGGER携手及时为客户开发出高品质图形开发工具STemWin,让我们的客户能够充分发挥STM32F429系列的新功能。” Buffa补充说:“2012年11月发布的STM32F427/37系列也已投入量产,这些产品具有出色的内核性能和市场领先的存储容量,支持功能丰富的应用和强大的软件环境。” STM32F429已向主要客户提供样片,采用现有的LQFP100、LQFP144、WLCSP、LQFP176和 UFBGA176封装。更多的I/O能够让设计人员最大限度发挥新产品的性能和功能。 STM32F429IGT6内置1MB闪存和256KB SRAM,采用LQFP176封装。 详细技术信息: STM32F429系列采用最新的180MHz的ARM Cortex-M4处理器内核,可取代当前的基于微控制器和中低端独立数字信号处理器的双片解决方案,或者将两者整合成一个基于标准内核的数字信号控制器。微控制器与数字信号处理器整合还可提高能效,让用户使用支持STM32的强大研发生态系统。STM32F4产品内置意法半导体的自适应实时(ART)加速技术,进一步增强了ARM Cortex-M4内核的处理性能。ART 加速器实现了闪存执行零等待,工业标准测试取得225DMIPS(Dhrystone MIPS)和 606 Coremark (EEMBC Coremark benchmark)的优异成绩。 STM32F429为设计人员提供最大2MB闪存或1MB双区闪存,每种闪存内置256KB RAM,让嵌入式系统能够使用先进平台,如Microsoft .NET、Java 或 uC Linux,而嵌入式系统设计人员过去只能使用结构化编程语言,如C语言。这一概念使开发人员能够开发功能更丰富的应用软件,以更快的速度和更高的效率提供更强的用户体验。内置双区闪存的微控制器可实现读写同步操作,有助于保护存储器内容,如当一个应用程序正常运行时,可稍后安全地安装应用下载更新。 此外,该系列产品还增加外部高速SDRAM模块接口,从而为客户提供一个经济的外部SRAM存储器选择,这个最新的外存接口还有一个84MHz的32位宽的数据总线。 内部增强型显示控制器可将应用连至标准的TFT-LCD显示器,同时还有助于基于微控制器的应用系统降低成本、缩小外观尺寸,提高实时性能。内部TFT-LCD控制器内置意法半导体的Chrom-ART Accelerator。这是一个能够加快图形处理速度的硬件模块,相较于Cortex-M4内核上运行软件,能够将像素格式转换速度和传输速率提高一倍。开发人员还可运用微控制器典型的片上特性,如嵌入式复位功能和稳压功能,以及丰富的外设接口和片上集成的存储器。STM32F429系列不存在高功耗、外部存储器元器件和操作系统的非决定性问题,这些问题在基于微处理器的系统设计中是十分典型的。 通过提供先进的I2S TDM(集成电路互连音频时分多路复用)数字音频接口,STM32F429/39可支持多路音频设计,而早期的微控制器通常仅支持双通道I2S标准。 即使核心性能进一步提高,STM32F429系列的停止模式电流仍然降至100μA(典型值),约为现有STM32 F2 和 STM32 F4微控制器的三分之一,这受益于意法半导体先进的90纳米制程和新的设计方法。为目前寻找运行模式性能优异而停止模式功耗低的客户提供了解决方案。 STM32F429系列是意法半导体STM32的高端产品,STM32微控制器产品阵容强大,从基于Cortex-M0 32位内核的入门级的STM32 F0系列,到基于Cortex-M3内核的超低功耗、主流及高性能的STM32 L1、STM32 F1和STM32 F2系列,再到基于Cortex-M4的STM32 F3和内置DSP功能和浮点单元(FPU)的F4混合信号高性能微控制器。全系产品均受益于意法半导体的低功耗制程。 STM32全系产品在引脚、软件和外设上相互兼容,并配有巨大的开发支持生态系统,包括例程、设计IP、低成本的探索工具和第三方开发工具,可提升设计系统扩展和软硬件再用的灵活性,最大化STM32平台的投资回报率。 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-16 11:22:00
|
显示全部楼层
16#
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-20 08:51:54
|
显示全部楼层
56#
性价比极高的专门针对图像视频处理的芯片MCU. STM缺货的今天有充足库存不容易啊,需要采购的要快下手。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-29 08:40:32
|
显示全部楼层
57#
【MCU实战经验】STM32数字示波器+详细注释+上位机程序+硬.。。 超级火爆。ST的论坛多达150多页,小伙伴们赶快行动吧。
功能强大的版本使用 STM32F429IGT6 ,这个芯片的性价比超级高,货源充足,放心使用。
STM32F429IGT6 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_55346.html 现在优惠促销中。
论坛详细介绍示波器: 详细连接:http://www.stmcu.org/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=583743&extra=page%3D&page=1 |
|