查看:
16805
回复: 30 |
BLM32F103RBT6兼容STM32F103RBT6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-01 00:44:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
BLM32F103RBT6 引脚兼容STM32F103RBT6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器
引脚兼容STM32F103RBT6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103RBT6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91598.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 存储器: 20KB的SRAM,128KB的Flash。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-01 16:57:52
|
显示全部楼层
3#
价格比STM32,GD32都低许多,价格优势明显。 2.5-5.5V电压供电,比他们宽太多。 比他们多出的功能DAC12位模拟电压输出双通道,模拟比较器。 而且带usb2.0全速接口。太超值了!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-03 19:37:25
|
显示全部楼层
5#
你好,这是很常用的封装。手工焊接都没问题。谢谢关注.
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 15:59:01
|
显示全部楼层
8#
听我的一个朋友说,BLM32F103 已经大量在打印机,刷卡机,航模,独轮车,无人飞机,电机控制中,工业机器人中使用了。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-28 07:39:09
|
显示全部楼层
10#
引脚兼容,2.5-5.5V供电,都带DAC,模拟比较器,Usb和can可同时使用,而STM32,Gd32,mm32不能同时使用, 软件部分差异在几个通讯模块的寄存器地址定义,用blm的函数代替STM的。定时器,IO的寄存器没差别,主频更高96MHZ,工艺比STM32F103更先进。 成本低约30%。供货速度快。已大量应用在产品上了! 祝大家鸡年吉祥如意,平安健康,财源滚滚来!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 06:43:45
|
显示全部楼层
11#
代替STM32f103,供电支持5V,成本极低。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-08 06:37:24
|
显示全部楼层
19#
IO口的耐压与供电电压无关,与芯片工艺有关。2.5V供电,芯片IO口可以加5V电压。但最好串上电阻。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-08-26 12:17:21
|
显示全部楼层
22#
不用买评估板,换掉板子上的STM32F103就行,引脚兼容。
|
|