查看:
57001
回复: 124 |
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:31:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91597.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。 封装:LQFP48 供电电压: 2.5V-5.5V 存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。 两个12位的ADC,采样通道有多路 两路12位的DAC, 模拟比较器 CAN 1个 Uart 3个 USB2.0全速 有1路。 SPI 有2个 IIC 有2个。 |
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-03-16 11:15:36
|
显示全部楼层
40#
VDD=5V时 USB能工作? D+ D-电气能满足工作要求? |
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-03-17 09:35:54
|
显示全部楼层
42#
VDD=2.5V USB都能工作? 看芯片内部结构,没有看到升压降压的模块 而USB D+ D-工作电压范围是有严格要求的 难道这颗芯片内部自带boost-buck?自动适应? 看了这里下载的资料还有资料里自带的原理图,VDD都是3.3V 不知道有没有人在VDD=5.0V时用过USB? 原厂能给个准信? |
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-03-17 09:39:30
|
显示全部楼层
43#
你是blm原厂工程师吗? 能确认一下: VDD=5V时 USB能工作? D+ D-电气能满足工作要求? |
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-03-21 08:25:58
|
显示全部楼层
44#
原厂工程师能出来确认一下这个usb的问题?
|
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-03-22 09:26:52
|
显示全部楼层
45#
看来原厂没测过 自己试试吧 |
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-03-28 08:50:40
|
显示全部楼层
48#
wocao 被广告骗了, 这BLM的USB device和stm/gd32的usb完全两码事 全部要重写 本来想找一个替代品 结果找了一个要重新开发的新芯片 你mei |
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-04-03 10:52:57
|
显示全部楼层
49#
折腾了几天,决定放弃 |
|||
无无无无
0
主题
14
回复 |
发表于2017-04-05 15:33:03
|
显示全部楼层
51#
我这个产品必须要用usb,而且usb是重要一环。 用你们这颗,usb要全新开发,其他外设和stm32完全不一样。基本就是全新开发。既然要全新开发,那就相当于重新选型。这样的话,选你们还不如另一家。 你们价格没优势,技术支持也不给力,上面问了一个vdd在5v,usb能不能正常工作,没人能给个确切回答。
另一家,这里不明说了,免得以为打广告, 他们的手册上明确说明有内置5-3.3v ldo 这能让我相信他们确实能在5v下工作。 而你们的手册根本就没有,就是说能在2.5~5v工作,但是到底能不能工作,你们测过吗? 让人看了都不相信,问了也没人回答。 |
|