查看:
56817
回复: 124 |
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:31:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91597.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。 封装:LQFP48 供电电压: 2.5V-5.5V 存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。 两个12位的ADC,采样通道有多路 两路12位的DAC, 模拟比较器 CAN 1个 Uart 3个 USB2.0全速 有1路。 SPI 有2个 IIC 有2个。 |
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-01-09 14:51:07
|
显示全部楼层
9#
有DA还有比较器,这个挺不错! 就不知道开发环境、配套SDK、编译和仿真工具如何?
|
|