查看:
57000
回复: 124 |
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:31:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91597.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。 封装:LQFP48 供电电压: 2.5V-5.5V 存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。 两个12位的ADC,采样通道有多路 两路12位的DAC, 模拟比较器 CAN 1个 Uart 3个 USB2.0全速 有1路。 SPI 有2个 IIC 有2个。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-03 19:30:32
|
显示全部楼层
4#
价格不高,直接购买就行。后面有量,我可返给你。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-08 21:18:46
|
显示全部楼层
5#
你好,朋友,你也在用吗?一块交流学习。我看这个国产的功能上比ST的还好不少。多了两个DA,ST的LQFP48引脚的没有DA的。并且供电是2.5-5.5V太好了,不需要LDO去降压。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 15:58:30
|
显示全部楼层
12#
听我的一个朋友说,BLM32F103 已经大量在打印机,刷卡机,航模,独轮车,无人飞机,电机控制中,工业机器人中使用了。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-12 15:11:09
|
显示全部楼层
15#
你好,请问楼上的“贝特莱”是原厂的吗?
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-12 15:12:24
|
显示全部楼层
16#
希望 贝特莱 原厂也在这个讨论下增加下更详细的资料,好方便大家开发。谢谢!!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-13 09:21:34
|
显示全部楼层
19#
你好,我在上面的上传的文档里例程,也有库的例程代码,以及库的的使用说明。所以DAC的,模拟比较器的库也是有的,直接调用就可以,都有使用说明的,请仔细查看论坛的文档与资料。上面的资料很全面的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-13 10:58:07
|
显示全部楼层
21#
不客户,有问题就在论坛这里列出来,大家一块讨论解决。解决不了的问题,我可以反馈给原厂。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-28 07:37:16
|
显示全部楼层
26#
引脚兼容,2.5-5.5V供电,都带DAC,模拟比较器,Usb和can可同时使用,而STM32,Gd32,mm32不能同时使用, 软件部分差异在几个通讯模块的寄存器地址定义,用blm的函数代替STM的。定时器,IO的寄存器没差别,主频更高96MHZ,工艺比STM32F103更先进。 成本低约30%。供货速度快。已大量应用在产品上了! 祝大家鸡年吉祥如意,平安健康,财源滚滚来!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 06:46:21
|
显示全部楼层
30#
多了一个替代STM32f103的选择。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-27 17:17:32
|
显示全部楼层
34#
你看的哪个手册。有数据手册,参考手册。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-16 17:25:04
|
显示全部楼层
41#
可以的啊,支持电压为2.5-5.5V
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-26 18:08:54
|
显示全部楼层
47#
你好,需要改配置文件。例程是用MDK软件的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-04 07:37:51
|
显示全部楼层
50#
你好,USB是针对打印机出的,量产很多了,绝对没问题,而且USB和CAN可以同时使用,希望你耐心做下去。有问题可直接问原厂的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-07 07:17:31
|
显示全部楼层
53#
你好,芯片测试过的,前面已经说了。小型打印机大量出货。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-25 08:34:29
|
显示全部楼层
56#
你好,支持串口ISP
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-13 06:20:41
|
显示全部楼层
61#
我公司做产品用过,也没问题,我们需要的功能,用BLM32F103可完美替代STM32F103。 BLM32F103增加了许多新功能,2.5-5.5V供电,模拟比较器,48引脚也有双路12位的DAC输出。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-23 15:13:59
|
显示全部楼层
67#
你好,我用Keil开发的,很OK.
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-24 14:10:06
|
显示全部楼层
69#
可以用stm32f103替代,插件我再问下原厂。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-13 06:44:16
|
显示全部楼层
78#
3.3V或5V供电,都带DAC,模拟比较器。不错,可以用来代替STM32F103
|
|