查看:
12880
回复: 8 |
给大家推荐一个适用于彩灯控制芯片--PCA9633—4位Fm+ I2C总线LED驱动器
|
佚枫007
3
主题
5
回复 |
发表于2017-06-22 10:13:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
器件地址: http://www.szlcsc.com/product/details_89560.html 芯片简介: PCA9633是一款通过I2C总线控制的4位LED驱动器,该驱动器特别为红/绿/蓝/琥珀(RGBA)色的混合应用进行了优化。在独立亮度调节模式中,每个LED输出都有一个独立的8位分辨率(256级)的固定频率PWM控制器,该控制器运行在97kHz的频率下,占空比在0%到99.6%可调,用以将LED设置到一个特定的亮度值。除此之外,该驱动器还有一个8位分辨率(256级)的组PWM控制器,该控制器的工作频率可以为固定的190Hz,也可以在24Hz和每10.73秒一次(约0.093Hz)之间调整,其占空比为0%到99.6%可调,用于使所有LED以相同的值模糊(dim)或者闪烁。 每个LED的输出状态可设置为关、开(没有PWM控制)或者由其独立PWM控制器的值或独立PWM控制器和组PWM控制器的值确定。LED输出驱动可以编程为在5V电压下具有25mA电流吸收能力(灌电流)的开漏模式或者在5V电压下可吸收25mA灌电流及提供10mA拉电流的推挽模式。PCA9635的工作电压范围为2.3V到5.5V,其输出可承受5.5V电压。LED可以直接连接到LED输出管脚(高达25mA,5.5V),对于大电流或者高电压的LED可以由PCA9633加上外部的驱动器以及少量分立元件来驱动。PCA9633是新的快速模式Plus(Fm+)系列中的首批LED控制器件中的一员。Fm+器件可以提供更高的频率(高达1MHz)和更频繁(densely populated)的总线操作(高达4000pF)。 低有效的输出使能输入引脚RESET允许对LED输出进行异步控制,并且可用于将所有输出管脚设置为某个特定的I2C总线可编程逻辑状态。该管脚还可用于外部PWM输出,这在需要由软件控制多个器件一起模糊(dim)或者闪烁时非常有用,只有16脚封装的器件具有该特性。 软件可编程LED组和三个子呼叫(Sub Call)I2C总线地址允许PCA9633器件所有或者特定的组响应同一个I2C总线地址,例如,允许所有红色LED同时亮或者灭或者实现跑马灯效果,从而减少I2C总线命令。 PCA9633器件提供三种具有不同I2C总线地址选择的封装:固定总线地址(8脚封装),2个可编程引脚提供4个不同的地址(10脚封装),7个可编程引脚提供126个不同的地址(16脚封装)。除了器件地址不同,它们都是采用相同的编程方式。 软件复位(SWRST)呼叫(Call)允许主机通过I2C总线复位PCA9634,该复位与上电复位(POR)一样,将寄存器初始化为默认状态并且将输出设置为高(LED关)。这为将器件的寄存器重新配置为相同的状态提供了一个简单快速的方式。 特点 4个LED驱动位输出可编程:
|
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-06-22 10:27:44
|
显示全部楼层
2#
好是好,就是。。。。
|
|