查看:
7488
|
回复:
2
|
一起来说说钢网厚度问题
|
嘉立创罗工
【官方工作人员】
56
主题
304
回复 |
发表于2016-08-02 14:45:03
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
很多客户问钢网厚度默认是多厚?
其实钢网厚度确定最直白的方法就是根据板子元件封装密度来判断。封装越密厚度用得越薄。当然, 生产情况或需求不一样,厚度也有些微差异。 嘉立创钢网具体厚度项有0.08、0.1、0.12、0.15、0.18、0.2、0.3MM。一般用得多的是0.1-0.18MM这 个范围内。 嘉立创钢网部选取厚度常规: A.引脚中心间距为0.4IC及0.4和0.5BGA的情况下,采用0.1MM厚度 B.引脚中心间距为0.5的IC和0.65BGA的,采用0.12MM的厚度 C.引脚中心间距为0.65 (含0.65)以上的IC和0.8(含0.8)以上BGA,采用0.15MM的厚度 D. 0402元件用0.12MM厚度 以上是针对锡膏钢网,红胶钢网通常用0.18MM的厚度 若钢网订单备注里客户对厚度有特殊要求,就按客户要求选取厚度 在嘉立创做的钢网,实物网框上的白色贴纸有标注T=**,即该钢网厚度标识。 钢网厚度直接影响上锡量的多少,由于下单客户并不一定了解厚度,所以并未开设选择项,以免给部分不了解的客户造成困扰。 但是明白钢网需要做多厚的客户,我们建议下单时在备注栏里备注厚度,以确保钢网的适用性。 贴子先写到这,对钢网厚度有问题的客户可以跟贴,我们会在后面回复哈 负责嘉立创3D打印。电话18682123760,
|
沐阳展颜
6
主题
821
回复 |
发表于2016-08-24 14:43:43
|
显示全部楼层
3#
谢谢分享
企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R]
一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
|
|