查看:
18641
回复: 27 |
FM17520 完全兼容CV520,兼容 MFRC522 和FM17522. 13.56M...
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-01-06 11:09:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
FM17520 完美兼容CV520,如果您电路中采用SPI通信,程序完全兼容MFRC522 和FM17522(硬件上1脚和32脚悬空即可,其它引脚完全兼容),且价格实惠很多。电路上和程序上稍作处理即可实现电流20uA-50uA左右的低功耗应用,所以可在电池供电的系统中使用
FM17520 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器,支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA 协议的非接触读写器模式。 FM17520 具有低电压、低功耗、驱动能力强等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触 读写器应用。 产品特点 1. 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式 2. 读写器模式支持 M1 加密 3. ISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps 4. 读写器操作距离可达 50mm(取决于天线设计) 5. 支持 SPI 串行接口,最高 10Mbps 6. Host 接口独立电源供电 7. 64Byte 收发缓冲 FIFO 8. 中断输出模式灵活可配 9. 多种低功耗模式 10. Soft powerdown 模式 11. Hard powerdown 模式 12. Deep powerdown 模式(典型值 1uA) 13. 可编程定时器 14. 内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体 15. 宽电压工作范围 2.2V~3.6V 16. 内置 CRC 协处理器 17. 可编程 I/O 引脚 链接 http://www.szlcsc.com/product/details_81386.html 欢迎大家试用 |
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-05-09 08:47:21
|
显示全部楼层
3#
可以。其实使用SPI通信,原理图和RC522基本上一样,除了FM17520的1脚和32脚要悬空。程序上完全兼容。需要的我也可以提供
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-06-23 16:33:36
|
显示全部楼层
7#
需要什么资料
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-08-14 13:00:45
|
显示全部楼层
10#
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-08-14 13:02:32
|
显示全部楼层
11#
图和程序已上传到10楼
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-08-31 21:05:08
|
显示全部楼层
13#
您有什么问题吗,可以在这直接提出。或者你把你的QQ留下,我联系你
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2018-04-26 16:45:37
|
显示全部楼层
16#
你好,不知道不悬空能不能用,您可以拿几片测下
|
|