查看:
80558
回复: 125 |
好用的电机驱动RZ7899
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-01-06 13:45:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
好用的电机驱动RZ7899 http://www.szlcsc.com/product/details_93566.html RZ7899是RZ7889的升级版,相比RZ7889 最明显升级的地方就是工作电压从15V升级 到24V, 能适应更多的工作场合. |
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-02-11 14:14:03
|
显示全部楼层
5#
极限电压能到32V以上就完美了。推荐最高工作电压25V,推24V电机耐压余量小了点。
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-02-18 09:34:02
|
显示全部楼层
11#
我量了一下RZ7899,内部已经有这四个二极管了。是因为内部的二极管功率不够大所以才在外部加上这四个二极管吗?有没有加和没加这四个二极管前后的芯片不良率统计对比数据? 我准备用来驱动的电机功率比较大的,驱动芯片的稳定性一直是我比较担心的事情。 |
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-02-18 11:32:26
|
显示全部楼层
14#
你们的应用,电机是连续工作的吗?峰值电流大概多大? 我们的电机(12V的)是连续工作的,而且负载变化比较大的,峰值电流在2A不到点,正准备开始用这款芯片。 |
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-02-18 22:59:10
|
显示全部楼层
22#
你再看看这两个芯片: http://www.hmsemi.com/downfile/HM2503.PDF http://www.hmsemi.com/downfile/HM2503A.PDF
注意我圈出来的两个地方:
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-02-20 09:03:18
|
显示全部楼层
24#
华之美这家的手册也是由睿智的改过去的,pdf文件信息里还残留有RZ7899的信息。
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-04-21 08:35:57
|
显示全部楼层
32#
SS24
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-04-23 09:55:05
|
显示全部楼层
34#
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-04-23 16:13:55
|
显示全部楼层
36#
You must make the voltage lower than the MOSFET's MAX voltage (28V),or the MOSFET maybe broken. So,the SS24's voltage(40V) is enough.
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-05-05 13:49:19
|
显示全部楼层
39#
PWM频率1KHz以下可以,但是电机会发出比较大的噪音,频率太低了。 频率高了不转的。 |
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-05-06 10:20:28
|
显示全部楼层
44#
低于1K的数值是直接问的厂家的工程师。 我也实际试过,频率快了不行的。感觉原因是内部死区时间太长(ms级),频率快了会一直处于死区导致管子全部不导通。
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-05-06 10:22:00
|
显示全部楼层
45#
高频率的PWM不支持的,我是问过厂家,自己也做过实验的。 低频率因为有噪音,所以实用价值不大。我并没有说自己用MOS管搭低频率PWM就没噪音。 |
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-09-11 10:44:13
|
显示全部楼层
65#
分析一下H桥的续流回路就知道了。
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2018-01-31 14:28:20
|
显示全部楼层
74#
这个我向厂家要过详细版的规格书,好像不支持过流保护的。但是有个直通电流保护。
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2019-05-04 09:31:26
|
显示全部楼层
100#
AT8870的耐压做的比较差,驱动24V电机非常容易烧芯片。
|
|