查看: 80261
回复: 125
好用的电机驱动RZ7899
菜头电子
41
主题
315
回复
发表于2017-01-06 13:45:33 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

好用的电机驱动RZ7899

http://www.szlcsc.com/product/details_93566.html

RZ7899是RZ7889的升级版,相比RZ7889 最明显升级的地方就是工作电压从15V升级 到24V,

能适应更多的工作场合.

FunnyNYPD
5
主题
439
回复
发表于2017-04-18 22:32:28   |  显示全部楼层
27#
Any larger current (peak up to 100A) high voltage (up to 32V) DC motor driver to recommend?
FunnyNYPD
5
主题
439
回复
发表于2017-04-20 01:09:17   |  显示全部楼层
31#

>外加的二极管,其速度必须比内部集成的更快才有意义,加了M7之类的,等于0!

Do you have anything better than M7 to recommend?

FunnyNYPD
5
主题
439
回复
发表于2017-04-21 09:53:30   |  显示全部楼层
33#
SS24 can only withstand 2A 40V, is it s concern?
FunnyNYPD
5
主题
439
回复
发表于2017-04-23 11:57:00   |  显示全部楼层
35#

>M7‘s MAX current is only 1A。

However, it can withstand 1KV reverse voltage.



FunnyNYPD
5
主题
439
回复
发表于2018-04-13 12:09:05   |  显示全部楼层
75#

>你线路有问题吧,比如输出端不能经过负载到GND等.我批量用了上万个没出过问题,而且是汽车上的应用.

Are you sure it can be used on Automotive environment? Its operating temperature is -25~+85C, which doesn't sound right for automotive application.


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部