查看:
31307
回复: 29 |
FM17522完美替换RC522、CV520、FM17520
|
|||
DIY电子
3
主题
7
回复 |
发表于2017-01-09 10:12:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
FM17522无论从硬件还是软件均向下兼容,特有的LPCD无需MCU干预即可实现低功耗外部卡侦测功能,大大简化软件处理。 附官方开发资料,包含FM17522手册,官方开发板原理图,配套通用测试程序,带LPCD的测试程序,官方开发板使用文档。 |
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-05-29 15:32:05
|
显示全部楼层
19#
13.56MHz芯片:SI522(软硬件直接PIN对PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522) ,省去开发成本,头像名片联系方式,中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片) 以目前测试结果来看,其有几大优势,1.在接收模式功耗上,Si522比RC522低10mA,Si522为16Ma,2.低功耗自动寻卡功能,功耗在4.5μa,业界最低,3.定时唤醒,4.寻卡时模组不死机。5.价优支持,原厂软硬件全方位支持。有这方面兴趣的可以找我
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-05-30 10:30:28
|
显示全部楼层
20#
刷卡距离大概7CM,18025398186 Q2355239055
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2021-02-24 15:58:48
|
显示全部楼层
27#
一样的
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|