查看:
14737
回复: 17 |
低价促销STM32F446RET6 摄像头接口,QSPI大容量可执行FLASH
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-10 08:38:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
低价促销STM32F446RET6, 180MHZ主频浮点M4F内核,摄像头接口,QSPI大容量可执行FLASH接口 一款超高性价比的芯片STM32F446RET6,比STM32F405R要超值许多许多的。 STM32F446RET6 有128KB RAM,512KB FLash,QSPI接口可以轻松扩展存储器容量。
数据手册: 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_70451.html
8. 高速USB OTG,以及全速USB STM32F446RET6微控制器特性:
STM32F446RET6微控制器的供电电压为1.7 V至3.6 V,基于ARM Cortex-M4的处理器,最高能支持180MHz主频,这与ST先前推出的STM32F7的主频也没差多少。ST的微控制器都自适应实时加速器(ART加速器?),STM32F446RET6也不例外,它支持从Flash中0等待执行代码。 作为一款主打高性能数字信号处理的微控制器,STM32F446RET6集成了2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I2S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I2S和时分复用(TDM)模式,可以轻松的应用到如便携式音箱等需要数字信号处理的应用中来。
除了我们在板卡上看到的这颗LQFP封装的微控制器,STM32F446RET6还具有小至3.85 x 3.728 mm的BGA封装,让工程师轻松应用到现有的产品中去。 STM32F446系列微控制器 |
|||
asea
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-27 10:55:00
|
显示全部楼层
13#
貌似存货不多了啊,有点不敢用啊
|
|||
asea
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-31 11:23:19
|
显示全部楼层
15#
都没货了,有联系方式么
|
|||
asea
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-31 15:59:01
|
显示全部楼层
16#
本来打算打板子了,结果这芯片全没了,尴尬死了,连淘宝都没有了,有点不想用了
|
|||
asea
0
主题
11
回复 |
发表于2017-06-03 11:43:10
|
显示全部楼层
17#
楼主,这芯片新的一批什么时候到货?
|
|