查看:
20688
回复: 45 |
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 11:19:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。 现在已经到货了。大家可以立创商城购买了。 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_95051.html 手册下载: 4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC
1 总体描述
SCW8916是一颗4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC,可隔空2mm准确检测到水和其它液体的位置变化。此IC具有工业级规格,拥有4KV EFT和6KV 接触ESD能力,也可顺利通过3V CS测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
2 主要功能和优势2.1功能:
1. 工作电压: 3.0V~5.5V
2. 工作温度: -40 ~ 85℃
3. 封装: SOP16
4. 水位检测通道:1~4通道
5. 水位检测输出通讯协议:电平一对一输出模式和UART输出模式
6. 灵敏度调节:8级调节(开发时改变电阻设定)
7. 测试模式:在线整机有水、无水状态调试
2.2优势:
1. 发明专利,业界独创;
2. 隔空隔水检测,不会污染水质;
3. 电子式、方便小型化;
4. 无机械损耗,经久耐用;
5. 成本低,多路检测更容易;
6. 强抗干扰能力,4KV EFT、6KV ESD、3V动态CS;
3 管脚定义3.1 管脚配置
3.2 管脚定义
------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令狐冲
1
主题
27
回复 |
发表于2017-01-13 09:35:54
|
显示全部楼层
5#
感觉还是不错的,以前都是用触摸芯片自己搭建的。需要调整参数。 请问这个什么时候可以供货? 请问这个芯片2毫米的隔空是一个什么概念? 我们的使用环境是这样的。谁在一个玻璃容器里面,玻璃1-5毫米不等。然后水位检测PCB通过双面电子导热硅胶,直接贴在玻璃上面检测水位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令狐冲
1
主题
27
回复 |
发表于2017-01-13 10:52:35
|
显示全部楼层
9#
好的,希望可以通过更改灵敏度,兼容1-5毫米的玻璃
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令狐冲
1
主题
27
回复 |
发表于2017-02-08 10:57:09
|
显示全部楼层
25#
也非常关心 参数怎么样?2毫米,如果是玻璃,可以突破8毫米吗?
|
|