查看:
20544
回复: 45 |
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 11:19:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。 现在已经到货了。大家可以立创商城购买了。 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_95051.html 手册下载: 4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC
1 总体描述
SCW8916是一颗4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC,可隔空2mm准确检测到水和其它液体的位置变化。此IC具有工业级规格,拥有4KV EFT和6KV 接触ESD能力,也可顺利通过3V CS测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
2 主要功能和优势2.1功能:
1. 工作电压: 3.0V~5.5V
2. 工作温度: -40 ~ 85℃
3. 封装: SOP16
4. 水位检测通道:1~4通道
5. 水位检测输出通讯协议:电平一对一输出模式和UART输出模式
6. 灵敏度调节:8级调节(开发时改变电阻设定)
7. 测试模式:在线整机有水、无水状态调试
2.2优势:
1. 发明专利,业界独创;
2. 隔空隔水检测,不会污染水质;
3. 电子式、方便小型化;
4. 无机械损耗,经久耐用;
5. 成本低,多路检测更容易;
6. 强抗干扰能力,4KV EFT、6KV ESD、3V动态CS;
3 管脚定义3.1 管脚配置
3.2 管脚定义
------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喵呜
4
主题
30
回复 |
发表于2017-01-13 17:42:06
|
显示全部楼层
14#
东西不错,非常感兴趣,但资料太不完善 1、封装SOP16能具体点吗?是150mil,208mil还是300mil宽度的SOP16 2、手册上的原理图和PCB不符,原理图上电容只有2个,而PCB上至少6个 3、第16脚Reserve悬空接PCB什么概念,没明白 5、TEST用法不大明白,如果采取串口方式,可以通过串口软件校准吗?而不引出TEST |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喵呜
4
主题
30
回复 |
发表于2017-02-17 12:50:00
|
显示全部楼层
27#
楼主,还没回复我的问题呢。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喵呜
4
主题
30
回复 |
发表于2017-02-17 13:00:42
|
显示全部楼层
28#
我也有这个疑问,看手册最后提供的原理图和PCB图,二者对应不起来。 PCB图上CH1脚、CH2脚还有Reserve脚上除了1k的电阻外,还有一个对地的电容,原理图上没有。 要知道电容很难集成到芯片里面的,既然这个芯片是电容式液位检测,是不是要靠外面的电容来,芯片来检查感应的电容值实现,这只是我的猜测,所以那个电容要没有是不起作用的,这只是我的猜测。 另外Reserve的作用到底是干什么,手册也没明确。我猜测是不是提供板子上的一个电容参考基准的作用。 奇怪的是芯片厂家的官网查不到这个芯片的资料,不知道楼主怎么搞来的,而且商城还可以采购到。 我昨天画了个板子今天投了,准备验证下这个芯片,挺有创意的芯片,就是不知道效果如何了 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喵呜
4
主题
30
回复 |
发表于2017-03-14 08:56:08
|
显示全部楼层
33#
楼主再不回复,没人敢买了
|
|