查看:
20674
回复: 45 |
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 11:19:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。 现在已经到货了。大家可以立创商城购买了。 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_95051.html 手册下载: 4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC
1 总体描述
SCW8916是一颗4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC,可隔空2mm准确检测到水和其它液体的位置变化。此IC具有工业级规格,拥有4KV EFT和6KV 接触ESD能力,也可顺利通过3V CS测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
2 主要功能和优势2.1功能:
1. 工作电压: 3.0V~5.5V
2. 工作温度: -40 ~ 85℃
3. 封装: SOP16
4. 水位检测通道:1~4通道
5. 水位检测输出通讯协议:电平一对一输出模式和UART输出模式
6. 灵敏度调节:8级调节(开发时改变电阻设定)
7. 测试模式:在线整机有水、无水状态调试
2.2优势:
1. 发明专利,业界独创;
2. 隔空隔水检测,不会污染水质;
3. 电子式、方便小型化;
4. 无机械损耗,经久耐用;
5. 成本低,多路检测更容易;
6. 强抗干扰能力,4KV EFT、6KV ESD、3V动态CS;
3 管脚定义3.1 管脚配置
3.2 管脚定义
------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-12 15:14:20
|
显示全部楼层
2#
这个芯片使用起来非常方便,功能强大,不需要编程。就检测个高低电平就行了,灵敏度通过调节外接电阻就行了。真是太方便了。为了节约IO检测,可以用UART串口模式。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-12 18:59:11
|
显示全部楼层
4#
你好,可以这样理解。这个是电容式的,可以不用直接接触水或其他液体的。功能异常强大,使用起来简单方便。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-13 09:38:38
|
显示全部楼层
7#
你好,下周就有货,敬请关注。 隔空就是隔着非导电的物体,如果是金属,再厚也是没问题的,因为金属是导体。 电容式的这个是专利技术,原厂独创的。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-13 09:46:09
|
显示全部楼层
8#
是的,代替那些传感器是没问题的。而且成本极大的降低了。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-13 11:02:58
|
显示全部楼层
10#
好的,下周到货,你可以用用优惠券买几片测试下。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-13 11:36:07
|
显示全部楼层
12#
你好,这是专利技术,别人的要反复测试调试,效果不好的。这是纯硬件支持的。不是一种东西,不能相比价格的。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-14 11:15:26
|
显示全部楼层
19#
是的,应用很广,使用方便。现在已经到货了。大家可以立创商城购买了。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-19 16:10:43
|
显示全部楼层
22#
可以用于水位、油位等液体检测,不限于水,其他液体也可以的,仅仅只需要通过调整外部的那个电阻的阻值就可以了。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-19 16:12:25
|
显示全部楼层
23#
能代替现在常用的人体触摸感应芯片。 这个芯片可以隔空测液位的。 当然可以接触金属的。只是最终的接触的金属与液体要隔一层非金属(或者是隔空测量)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-15 06:12:23
|
显示全部楼层
26#
你好,现在主要针对2mm隔空测量,若加厚你要测试和调整灵敏度的。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-22 10:37:40
|
显示全部楼层
34#
1 总体描述SCW8916是一颗4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC,可隔空2mm准确检测到水和其它液体的位置变化。此IC具有工业级规格,拥有4KV EFT和6KV 接触ESD能力,也可顺利通过3V CS测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。 2 主要功能和优势2.1功能:1. 工作电压: 3.0V~5.5V 3. 封装: SOP16 4. 水位检测通道:1~4通道 5. 水位检测输出通讯协议:电平一对一输出模式和UART输出模式 6. 灵敏度调节:8级调节(开发时改变电阻设定) 7. 测试模式:在线整机有水、无水状态调试 2.2优势:1. 发明专利,业界独创; 2. 隔空隔水检测,不会污染水质; 3. 电子式、方便小型化; 4. 无机械损耗,经久耐用; 5. 成本低,多路检测更容易; 6. 强抗干扰能力,4KV EFT、6KV ESD、3V动态CS; 3 管脚定义3.1 管脚配置
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-22 10:40:05
|
显示全部楼层
35#
4 高灵敏度电容式水位检测原理和框图4.1高灵敏度电容式水位检测原理高灵敏度电容式水位检测原理如下: 1、 PCB和容器之间介质变化会引起电容的微小变化; 2、具有极高的电容检测灵敏度,可敏感检测到水位变化带来的微小电容变化; 3、具有2mm左右的隔空能力,可对机构及安装既有较高的容错能力; 4、可有效应对水垢堆积带来的变化; 4.2高灵敏度电容式水位检测框图高灵敏度检测PCB上有对应的水位检测铜箔,用来感应水位的变化,安装在容器壁对应高度位置,水位到达相应位置带来的电容变化会被水位检测板准确测量到并通过输出发送信号到控制系统。一般情况下,水位检测PCB会紧贴液体容器壁安装,为减小安装误差带来的影响,本方案可接受在2mm以内隔空的情况下,仍然能非常准确地检测到水位的变化。 5 高灵敏度电容式水位检测相关使用说明5.1 通道选择用户可使用不超过4个通道的水位检测,但CH1到CH4依次必须安装在从低到高的水位位置。如果用户只使用其中部分通道,比如2个通道则必须使用CH1和CH2,其余通道CH3和CH4接地,以此类推。
5.2灵敏度调节用户需通过电阻来设定灵敏度,电阻越小则灵敏度越高,灵敏度的设定值和电阻关系如下:
接入的100K电阻及灵敏度电阻精度要求为1%;
不同灵敏度主要表现为水位检测铜箔对水位变化的敏感度不同,也就是有多高的水覆盖到铜箔后可判断为有水。表现出的结果:下图可以看出,灵敏度设定越高,系统判断出的有无水线对应铜箔的位置就越低。
5.3通讯输出用户可以选择将4路水位检测结果通过UART传送出去或者通过一对一的电平输出,通讯输出选择OUTS的设定关系如下:
UART输出协议: 1、波特率:9600; 2、 100mS/次; 3、UART输出数据格式如下:
5.4测试模式一、 测试测试方式选择TOPT: a) 0:仅校准下水位; b) 1:校准上下水位; 二、 用户需要通过测试管脚来校验整体在有水和无水状态下的实际初始值,用以消除整机安装的偏差,本方案提供的校验方式如下: 1、TOPT=0仅校准下水位: a) 上位机上电2S内给出信号,SCW8916 TEST PIN接收到上位机给出一个 100mS低脉冲和大于500ms高电平即进入校准模式; b) SCW8916校准下水位(在3S完成); c) SCW8916校准完成后, 通过OUT1(BCD模式)TXD 、(UART模式)输出100mS低脉冲,后正常输出水位状态;; 2、TOPT=1校准上下水位: a) 校准下水位: i. 上位机上电2S内给出信号,SCW8916 TEST PIN接收到上位机给出一个 100mS低脉冲和大于500ms高电平即进入校准模式; ii. SCW8916校准下水位(在3S完成); iii. 校准完成后, 通过OUT1(BCD模式)TXD 、(UART模式)输出一个100mS低脉冲; b) 校准上水位: i. 上位机上电2S内给出信号,SCW8916 TEST PIN接收到上位机给出两个 100mS低脉冲和大于500ms高电平即进入校准模式; ii. SCW8916校准下水位(在3S完成); iii. 校准完成后,通过OUT1(BCD模式)TXD 、(UART模式)输出一个200mS低脉冲: c) 校准完成后,通过OUT1(BCD模式)TXD 、(UART模式)输出: 正确:两个20mS Low 80mS High脉冲;后正常输出水位状态; 错误:两个80mS Low 20mS High脉冲;BCD模式下OUT1\OUT2\OUT3\OUT4每隔100ms取反输出报错;UART模式下TXD输出0XAA报错; 5.5自检模式一、 作用:检测PCBA功能是否正常 二、 进入自检模式条件:上位机上电2S内,SCW8916 TEST PIN接收到上位机给出一个 500mS低电平和大于500ms的高电平即进入自检模式;上电2S 内勿触摸检水PAD; 三、 自检过程: A、首先水位板通过UART的TXD输出2个byte数据: 第1byte:
第2byte:第1byte的反码;
B:触摸检水PAD,对应的OUT口输出高,不触摸检水PAD,对应的OUT口输出低,则代表正常;否则异常。
6 原理图
7 PCB LAyout样图 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-22 10:44:29
|
显示全部楼层
36#
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-23 14:48:06
|
显示全部楼层
39#
刚上面有两个最新的文档,你先看看,里面有怎样做。
|
|