查看:
20673
回复: 45 |
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 11:19:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。 现在已经到货了。大家可以立创商城购买了。 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_95051.html 手册下载: 4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC
1 总体描述
SCW8916是一颗4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC,可隔空2mm准确检测到水和其它液体的位置变化。此IC具有工业级规格,拥有4KV EFT和6KV 接触ESD能力,也可顺利通过3V CS测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
2 主要功能和优势2.1功能:
1. 工作电压: 3.0V~5.5V
2. 工作温度: -40 ~ 85℃
3. 封装: SOP16
4. 水位检测通道:1~4通道
5. 水位检测输出通讯协议:电平一对一输出模式和UART输出模式
6. 灵敏度调节:8级调节(开发时改变电阻设定)
7. 测试模式:在线整机有水、无水状态调试
2.2优势:
1. 发明专利,业界独创;
2. 隔空隔水检测,不会污染水质;
3. 电子式、方便小型化;
4. 无机械损耗,经久耐用;
5. 成本低,多路检测更容易;
6. 强抗干扰能力,4KV EFT、6KV ESD、3V动态CS;
3 管脚定义3.1 管脚配置
3.2 管脚定义
------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-01-13 11:15:47
|
显示全部楼层
11#
带程序的单片机用于检测水位,程序是别人搞好的了,也不超过2块钱。这个芯片还要3块钱,好贵的说。
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|