查看:
20714
回复: 45 |
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 11:19:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。 现在已经到货了。大家可以立创商城购买了。 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_95051.html 手册下载: 4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC
1 总体描述
SCW8916是一颗4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC,可隔空2mm准确检测到水和其它液体的位置变化。此IC具有工业级规格,拥有4KV EFT和6KV 接触ESD能力,也可顺利通过3V CS测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
2 主要功能和优势2.1功能:
1. 工作电压: 3.0V~5.5V
2. 工作温度: -40 ~ 85℃
3. 封装: SOP16
4. 水位检测通道:1~4通道
5. 水位检测输出通讯协议:电平一对一输出模式和UART输出模式
6. 灵敏度调节:8级调节(开发时改变电阻设定)
7. 测试模式:在线整机有水、无水状态调试
2.2优势:
1. 发明专利,业界独创;
2. 隔空隔水检测,不会污染水质;
3. 电子式、方便小型化;
4. 无机械损耗,经久耐用;
5. 成本低,多路检测更容易;
6. 强抗干扰能力,4KV EFT、6KV ESD、3V动态CS;
3 管脚定义3.1 管脚配置
3.2 管脚定义
------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfzy
0
主题
9
回复 |
发表于2017-01-12 16:23:59
|
显示全部楼层
3#
1. CH1~4分别接上10米长4根电线,电线另一端分别扔到四个大水缸里面; 2.如果四个水缸都没水,OUT1~4都输出低电平; 3.如果往第一个水缸注水,水面接触第一根10米长的线时,OUT1输出高电平; 如果往第二个水缸注水,水面接触第二根10米长的线时,OUT2输出高电平; 如果往第三个水缸注水,水面接触第三根10米长的线时,OUT3输出高电平; 如果往第四个水缸注水,水面接触第四根10米长的线时,OUT4输出高电平。
可以这样理解吗?谢谢
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfzy
0
主题
9
回复 |
发表于2017-01-13 16:18:23
|
显示全部楼层
13#
设计IC的成本+流片成本,不管多少纳米的,总得要花费个百八十万元,以后肯定能便宜下来,看样子现在还在回收成本呢,刚正式供货啊。 |
|