查看:
61634
回复: 108 |
那些桌面SMT贴片机,将成为下一个鸡肋!
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2017-01-14 14:07:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近很多网友在讨论桌面SMT贴片机的事情,有很网友更是说将自个设计生产桌面SMT贴片机,我的立场认为桌面贴片机是一个鸡肋! 1)10年之前的PCB雕刻机很火,还有资深工程师自个开发PCB雕刻机,最为高端的是世界性的企业LPKF,现在桌面smt贴片机成为一个历史,买了的人也将抛弃掉,当然雕刻机还能用来打过孔,及做其它用处,有他本身的价值 2)而桌面SMT贴片机现在就是10年前pcb打样的今天,因为现在焊一个样板,外发动不动400起步,还不包含料,时间而且也很长,所以导致还有桌面SMT贴片,如果说JLC让你贴片打一个样就是100来元,慢慢接受后,你无任何意愿用桌面贴片机,桌面贴片机精度差,稳定性差很难改变 3)有很多人说,我可以用来焊接一下小批量啊,小批量嘉立创不支持商城上所有的器件,但是大家要相信,pcb打样经过了10年的发展,嘉立创smt在刚开始,以经支持700多器件贴片,如果在设计前考虑则90%的器件给于了焊接,非常方便及快捷,在2017年6月份左右,嘉立创smt将开放小批量服务,最大数量可能放到了1000片,更加在的关键点是将支持商城在卖所有器件,格局将再次发生变化! 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-01-14 16:24:23
|
显示全部楼层
15#
袁总说的桌面型贴片机鸡肋,但是没有说进口的主流贴片机鸡肋,目前JLC用的也是进口的主流贴片机,对于批量来说, 还不能影响外面的批量焊接市场,毕竟效率人工什么的优势不明显。 目前JLC smt焊接比较特色是样板的焊接,优势是pcb物料速度价格,的确不是外面的能做到,目前来说还需要一段时间走向成熟,初步估计需要1年时间吧。 桌面贴片机,特别是早几年的,的确是鸡肋,我也有一台,当时候刚出,用了几个月,就放一边淘汰掉。 但是国产贴片机也在发展,目前看到的等新的4代机子,相当于外国10多年前的机子性能,可用来做做小批量。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-01-15 21:09:18
|
显示全部楼层
24#
双面是有可能的,但是等JLC 把目前的做成熟后,袁总就会向那个方向想了,这个是一贯的作风,向前发展的步伐停不下来。 从以前佛山 开始搬去深圳 就看到这种发展的企业文化。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-15 20:11:11
|
显示全部楼层
33#
1-2W能买到你说的那个神机? 什么牌子,最吸引的是说的 800元可以有20送料器 JLC现在用的送料器20个的话 我看要5-10W. SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-15 22:33:09
|
显示全部楼层
38#
看了楼上的连接,假如使用稳定的话,性价比挺高,。 送料结构和料带的处理,镜头,明显比几年前的桌面机提升了一级。 作为廉价的入门机器,小批量生产自己的产品,的确是不错。 一些小毛病小问题应该也存在,但是折腾多了,估计问题不大。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-16 19:33:27
|
显示全部楼层
41#
如果价格不敏感,或者可以帮你处理下。
SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-03-29 12:21:03
|
显示全部楼层
72#
从占地来看,国产小型机,只有这个选择,是目前比较突出的优势,家家户户都可以放置,就一个桌子大小,又不用外带空压机供气, 适合小批量,比如100-200片,自己产品利润又不高,自己做自己卖还是不错。 但是一定要选择合适的,比如带视觉,还要衡量成本,做的好的国产机,并不便宜。 你买个2W不到,不带视觉,好多小问题,实际生产你自己一样要花功夫,本身你自己人工已经足够外发加工,绝对坑死你。好点的也要5-10W。 二手进口机,大,一般需要配置空压机,又占地方,有一定噪音,然后问题也不少,要自己摸索一段时间,最好有一定研究动手解决小问题能力,否则出点小问题,你老找人维护,更换进口配件,这个费用都不少。 投资算个5-10W。 二手进口机 价格高些的,相对问题少些,比如20W以上级别。 全新进口机,这个已经事专业级,不是从事专业生产或者大公司,不在考虑范围,投资动不动几十万级别。 ;============================ 外发还是很不错,不压资金,不占地方,找到好的外发单位就行。 把精力集中在开发上更好。 一次几百元就可以,如果JLC的成熟点,或者未来SMT市场竞争更大些,价格可能跟亲民,外发确实是不错选择。 现在地方租金贵,你3件套 印刷机,贴片机,回流焊,占地方,另外耗电也不少。白天还好,晚上工作,机器移动贴装那个哒哒哒的声音,会扰民。 SMT从业员,需要可联系。
|
|