查看:
47358
回复: 103 |
未来想开一个设计公司,为家用商用工业用制造业提供支持
|
Zengg
2
主题
31
回复 |
发表于2017-01-16 12:03:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
所以想通过这个平台小试牛刀,有需求的朋友可以回复联系。 本人05年华工毕业,头3年专注微机型继电保护装置,主攻TI的2812(32位、150MHz)方案,高精度ADC(0~100A,读数到0.1A,出厂前软件校正),4层板设计(内层按模数分割),485隔离通讯等。绝妙的铺垫!因为自己在算法方面提高甚微,决定改行。接着摸索了1年,为企业做过CPLD代替MCU的设计(防错误动作),写过通讯协议并用8051+C语言实现,作为企业代表跟华工汽车学院的教授合作开发ARM方案,把以太网差分通讯阻抗不匹配导致通讯失败的问题搞定,有意思的就这些。然后在燃气具控制器龙头企业”燃烧“了6年,自企业恢复创新奖后年年斩获最高奖金额的创新奖,在业界创下多项第一,以流星般的速度改写这个行业,代替部长、总工替前人、新人擦屁股N次,深受客户信任,1人之身做3个人的事情,随后陨灭。这段经历让我看开了,正常上班就好。接着跑到美的中央研究院待了一年,先后为机器人团队和家庭健康团队服务,拿了年度优秀员工奖后被前上司挖走,回到出生地的小镇工作,也好,方便照顾妻儿。说这段经历只想表明自己大概能做什么类型的项目,人非万能。 以下是有意思的创新,有兴趣的我可以在论坛第三方开发案例那里展示一些不威胁公司利益的例子: 1. 热水器首款量产开关电源方案(18W=5V*0.3A+12V*0.1A+30V*0.51A,窄输入,60Hz,Flyback,431+817反馈,TVS嵌压),加上后来的5V1A方案,从者众,从未被超越,每年以100W出货量为单位为千万家庭服务。点评:SWPS早已有之,但热水器对稳定性、成本要求极高,诞生前一直被质疑,我的成功是因为懂开关电源的人里面没有人比我更懂热水器电控,懂热水器电控的人里面没有人比我更懂开关电源。 2. 恒温燃热电控首款全面通过欧标EMC 4级的控制板,不管浪涌,电子快速瞬变脉冲群还是静电释放,因为传导、辐射只要求到3级,没花钱去试4级,电源跌落、变异这两项用传统的工频变压器线性降压方案只能找死。在我之前,客户老是投诉烧保险丝,前辈的板子脉冲群能过日标2kV就可以投产,我只是把单面PCB做了重新设计,哪怕把测试仪器调电压的旋钮旋到尽头去测也能pass。因为控制板自带点火器,以前点火线不小心放电到水比例阀的控制线就会烧元件,我修改设计后所有端子出线随便放电。 3. 热水器界首款正统双面正贴回流焊工艺的主控板(以前是波峰工艺为主,就算双面板也是背贴的,几百万的回流焊生产线只用来做红胶固化,我也是醉了~)。不在车间待过不会知道生产不良率有多高,老东家车间有个神奇的岗位叫补焊工序,就是焊接完发现虚焊连焊再去处理一下,还配置了强大的维修团队(我现在的公司只有一名维修工)。配合工程部做了许多工艺改进,只提一件,以前员工拿胶水粘磁芯,那种气味充斥整个车间,可以让你怀疑人生。所以,好的设计才会有好的工艺,才能够有好的生产。家里有万*热水器的不妨拆拆看主流热水器是什么工艺水平,落后业界10年以上~ 4. 业界首款通过EN 298: 2012 CE认证的室外型(硬件抗风)平衡式恒温燃热控制板,帮万**海外部设计的。懂的人自然知道难度,不懂的人说多了也浪费时间。一份标准后面牵扯到13611:2007,再而牵扯到60730-1:2012,然后还要牵扯到61508。其实美*今年海外大卖的那款机型的电控当初就是我争取回来的项目引申出来的(一开始只要求过298:2003版,难度低),虽然具体是交给下面的人去做,但当他搞不定澳洲EMI相关测试时还是我陪着他和客户跑去广州SGS帮他整改摆平的。至于万*,估计今年会把我3年前走过的路从走一遍,再不走迟早给美*灭掉,想想看美*空调海外的出货量有多大,迟早干掉格*。 5. 众多的电路改进就略过了,只提一点,热设计。对比一下海*和我的直流鼓风机调压调速驱动方案就知道了,我的一个散热片都不用,车间最省事,燃气阀驱动也是我第一个想到用MOS的,性能倍翻成本腰斩再腰斩,估计抄袭的人一堆,我很多东西有意不申请专利,就是等着其他企业的工程师抄的,当作为行业做贡献吧,因为传统的三极管方案遇到阀体短路会烧掉,而三极管短路是最让我们头疼的元件失效,燃气阀的错误开启不是毒死就是炸死,用MOS+SMPS+三极管反馈可以通过短路保护、启动自检从设计源头杜绝危险。话说万*16年大量上市的直流鼓风机机型所用的风机,当年我有份参与改进,说白了,直流风机国产化企业才敢去推,你们不知道日资的有多贵,如果留在老东家,估计会鼓捣静音技术。看到我5年前研究的东西总算上产量特别高兴。 6. 调水流量方面,传统是步进电机,源于日本,成本贵一直无法推广开,遇到水压波动比较大或者水温上不去的家庭,就会各种抱怨,我帮现在的老板实现了一种创新型的高性能低成本方案,这玩意写完一个核心专利还要写10个专利去做防护,等专利通过了再说。 7. 工业炉控制器领域一直被外国人把持,国产的性能又是让客户各种抱怨,我拆了一个美国Honey****的Burner Control,然后仿了一个出来,成本腰斩(搞不明白他们为什么用这么多非常规元件),性能匹敌,还和程序员鼓捣了一种创新型的软硬结合的实现方案去绕过Honey****。关键是离子检火技术的稳定性,包括高温85度下的性能,然后就是uA级离子电流如何转化为0~5V电压,这玩意的原理估计国内没几个人懂,碰巧我懂~ 遇到大企业的名字就打**,这个行业的一看就知道我是谁,不需认识我的也没必要知道我是谁。其实很多主意不是我想出来的,只是凑巧只有我能够把这个主意落地而已,我不知道自己还能做多久的技术(搞技术的在目前的中国不被重视),我只是想在这个平台找些能够帮助中国制造业提升的事情做,反正最近1年在工业领域发光发热也没发现有什么我解决不了的技术问题,另外声明一点,我做事从前效率最高,现在追求平衡,不考虑紧急的开发任务,离开老东家就是因为过年了都还在加班,而且只有我一个人在加班,老是安排我做没有人做过的项目,又不给时间我培养人。顺便广告一下,我目前所在的公司有配套生产能力,虽然小批量的估计不会接。
|
yongge2000
3
主题
73
回复 |
发表于2017-01-17 10:50:14
|
显示全部楼层
12#
有追求 钦佩
|
|