查看:
4366
|
回复:
13
|
NUC029LAN带硬件除法器,2.5-5.5V,50MHz Cortex-M0,4KB的...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-19 11:36:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NUC029LAN带硬件除法器,2.5-5.5V,50MHz Cortex-M0,4KB的SRAM,64KB的Flash,4KB的LDOROM 数据手册: DS_NUC029_Series_EN_Rev1.02.zip 采购网址:http://www.szlcsc.com/product/details_95816.html 超高性价比的工业级芯片。 工作温度:-40 to +85°C, 2.5-5.5V供电, 50MHZ主频 Cortex-M0, 带硬件除法器, 4KB的SRAM,64KB的Flash,4KB的LDROM。 封装:LQFP48 NUC029LAN为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度, -40℃ ~ 85℃, 2.5V 至 5.5V )与硬件除法器、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 (8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48。 应用领域 : 门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等。 关键特性 :
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-19 14:02:57
|
显示全部楼层
2#
8通道12位ADC,支持差分输入。太强大了差分输出功能!!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-25 07:49:50
|
显示全部楼层
3#
有硬件除法器,这个速度太快了。很实用的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-28 07:47:24
|
显示全部楼层
4#
NUC029LAN 可以代替新唐的M0516,M058,M054,M052,并且多出一个硬件除法器,以前的那些没有。并且工艺更先进,功耗更低,可靠性更高, 成本更低!!!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-09 11:27:49
|
显示全部楼层
6#
是的,代替M0516,性价比更高的芯片。已经到货了,促销中。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-10 20:41:49
|
显示全部楼层
7#
超高性价比的,2.5V-5.5V供电。低价促销中。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-14 13:26:04
|
显示全部楼层
8#
怎么大家不感兴趣?我很多产品都在用。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-16 19:13:17
|
显示全部楼层
9#
工业级的芯片,是新一代的,用来代替M0516,M058的
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-22 13:26:43
|
显示全部楼层
10#
带硬件除法器,速度更快,价格更低。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-26 14:28:31
|
显示全部楼层
12#
不需要LDO外部的,芯片自带LDO,供电与IO都支持2.5-5.5V的电压。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-16 11:25:14
|
显示全部楼层
14#
不需要的,支持2.5-5.5V供电的。
|
|