查看:
26509
回复: 41 |
步骤编程法(全中文工控编程,国产PLC)
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
||||||
东莞步控电子
6
主题
35
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2017-01-22 13:15:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
步骤编程法(全中文工控编程) 作品简介。 一、名称及用途与能实现的功能 步骤编程法(中文介面+控制器):此款产品能实现全中文化介面编程,易学,易用,易理解,易维护,开发过程简单,提高开发效率。可替代PLC。可带三到四轴,有简单的开关量控制等。目前像一些机械工程师,他们对机器非常熟悉,却不知道怎么编程才能让机器做实现动作,用步骤编程法就可以轻松帮到他们,简单的中文介面,一目了然。(可实现PLC所以功能)
二、为何要制作这个作品?
我们在写单片机程序的时候,通常都会将某一个比较通用的功能写成可供别的程序调用的模块,编程上称之为子程序。 比如:我们需要让一个步进马达转动5圈。那么我们将只需这样调用一个子程序即可。 StepperMotorRun(5); StepperMotorRun为子程序的名称。括号里的5是参数。 如果有人已经将StepperMotorRun程序写好,当然别人只需调用即可。如果将界面做的很好的话。将会有人使用。减少很多人重复编写底层程序的工作。(就是把复杂繁重的程序做成具体的功能模块,只需要拿来套用即可) 三、这个作品能给使用者或者社会带来哪些改变、益处或进步? 1、美国总统奥巴马在任期间曾发起“编程一小时”的运动,旨在让全美小学生开始学习编程。编写程序已经差不多形同日常生活技能。若能把编程简单化,中文化。这样人人都可以来学习编程,让编程不再难。不再让那些想要改变命运的普通人花大量的时间金钱去学习。 2、目前一些中小企业的机械工厂,如果需要调试程序就需要去找一些专业的人员才行。步骤编程法就可以让自己的工厂的机械工程师来编程。这样大大节省了时间,调试成本。 四、作品亮点 1.面向功能的编程。编程不管具体实现细节,只管功能,比如, 需要步进马达前进5圈。那么自需要添加一个动作: 控制马达 前进 5 。当然,本质上以上等效于 1条C语言 调用子程序命令。 。同时将此子程序写好。 2选择式的编程, 操作的对象(控制马达)。可以从侧边栏选取。(因为用户不知道到底有哪些可供操作的对象) 操作的方法也可以从下拉框中选取。当你选中操作的方法的时候,程序会自动出现个下拉菜单。里面就有马达可供选择的操作。 3编译程序。 之前先将一些所需要的子程序都写好,供调用。编译的时候只是将用户的程序转换为C语言。然后再与子程序统一编译即可。 4.下载,调试。 不论如何程序最终要能够下载到控制器中。调试是指下载后,能够让程序复位,运行,停止,单步等。从而方便用户查找用户程序中的问题!
五、系统构架图 六、原理图 七、PCB实物图
八、软件部分的描述 这是一个马达程序,不需要复杂的英文编程,简单明了的中文介面。
九、总结 不知道怎么写总结,就说说的我经历吧。14年单片机编程研发经验,08年开始创业和朋友一起合伙,公司撤股后自己独立创业2年期间研发出全自动茶叶包装机;绕线机; 鞭炮插引机 ;自动加锡机(实用新型专利);此时步骤编程法已经有了初形,在申请发明专利的这三年,由于资金断裂,于是参加工作,就职于中山市小田实业有限公司担任工程部研发经理,直至16年9月辞职再次走上创业的路。多年的研发经历让我在家电、玩具、工业控制方面积累了丰富的经验。步骤编程法可谓是孕育了6年之久的Baby,今天终于承现给大家了。(小鸡冻)
****************************************我是分割线 ************************************************************* 目前市面上还没有完全能用中文编程的软件,希望能在中国市场上有一个美好的开端。QQ:3081562115 欢迎大家来技术交流 东莞步控智能系统有限公司专注单片机编程开发,工业自动化系统。擅长无刷、直流、步进电机驱动控制方案。
|
||||||
ww168
0
主题
12
回复 |
发表于2017-03-17 13:24:18
|
显示全部楼层
17#
楼主加油,任重而道远!!
|
|