查看:
51576
回复: 35 |
强烈推荐新唐工业级ARM9(NUC972DF62Y),集成64M DDR2,2个以太网,1...
|
|||
perfecthua
1
主题
5
回复 |
发表于2017-02-09 12:11:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NUC972DF62Y是新唐科技(Nuvoton)针对电力及其他工控领域推出的工业级ARM9处理器,主频最高至300MHZ,LQFP-216 PIN封装,集成了64MB DDR2,可以简化电路设计中的高频线路,PCB设计2层或4层即可,具有丰富的外设资源。 主要的外设资源有: 1个LCD控制器,8/16/18/24 bit RGB数据,支持分辨率1024x768,支持MPU类型LCD(80/60)1路EBI总线 最多2个100 Mbps全速以太网控制器 最多11路串口 最多2路CAN总线 最多4路PWM 8路12 bit ADC 1路I2S 最多2路I2C、2路SPI 1路USB OTG和1路USB HOST 1个SD卡 内置1个看门狗和1个RTC 支持从SPI FLASH\NAND FLASH\eMMC启动 工作温度:-40~85℃
BSP:Linux 3.10和Non-OS(Keil编译),可通过USB OTG下载镜像
NUC970_TechnicalReferenceManual_EN_Rev1.30.pdf NUC970 Linux BSP User Manual.pdf 购买地址:http://www.szlcsc.com/product/details_80029.html |
|||
HiFi
0
主题
8
回复 |
发表于2017-04-12 16:32:53
|
显示全部楼层
2#
|
|||
HiFi
0
主题
8
回复 |
发表于2017-04-12 23:44:02
|
显示全部楼层
4#
>>BSP:Linux 3.10和Non-OS(Keil编译) 这个那里有呢? |
|||
HiFi
0
主题
8
回复 |
发表于2017-04-13 11:54:08
|
显示全部楼层
10#
感谢分享!!!
|
|||
HiFi
0
主题
8
回复 |
发表于2017-04-13 11:56:55
|
显示全部楼层
11#
是啊,出个简单的验证板,可以测试一下。
|
|||
HiFi
0
主题
8
回复 |
发表于2017-04-17 07:28:08
|
显示全部楼层
12#
|
|||
HiFi
0
主题
8
回复 |
发表于2017-10-28 19:21:48
|
显示全部楼层
18#
NUC970 Programming Guide.pdf (下载次数:422) Nuc970 HW introduction.pdf (下载次数:417) NUC970_TechnicalReferenceManual_EN_Rev1.30.pdf (下载次数:381) NuDesign EtherU 20160504.pdf (下载次数:333) NUC970 Linux BSP User Manual.pdf (下载次数:842) |
|||
HiFi
0
主题
8
回复 |
发表于2017-11-06 15:21:32
|
显示全部楼层
19#
|
|