查看:
12634
回复: 25 |
锂电池供电方案探讨
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-10 15:46:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着现在物联网、可穿戴、互联网+、移动型等设备的深入发展,越来越多的小型化嵌入式设备必不可少的要采用锂电池供电,由此产生的电路板供电问题也五花八门,大家也是根据自身的应用场合和特点仁者见仁智者见智的设计自己的电路,这里也希望各位论坛大牛们来探讨一下锂电池的供电方案,能够互相给个思路。
一般的单节锂电池标称3.7V,充满电4.2V,供电系统常用的有5V系统和3.3V系统。
5V及以下系统说明供电需求内包含有5V,这样的话处理方式有:
1.采用电池串联的方式提高供电电压,先采用LDO降到5V,其他类型电压再依次降压,例如在理想情况下,两节18650电池串起来充满电的情况下能够达到8.4V,就算放到2.75V也还有5.5V,相信大家的锂电池放电保护电压也不会做到这么低吧。
2.采用升压芯片先把电压升到5V或更高电压然后再降到5V。
以上两种方式都可以,但也有些问题,两节电池串的情况下对电池的一致性要求较高,否则应该会内耗,而且充电电路也是个问题,升压芯片的方式则有效率要求,对于有供电时长要求严格的场合要仔细计算下。
随着低功耗器件的发展,像需要超低功耗和锂电池供电的这种应用场合5V系统已经不常见,最多的应该是3.3V或以下的系统,现在大部分的低功耗处理器例如比较牛叉的 STM32L4 系列供电电压在1.71V到3.6V之间。因此对于3.3V及以下的系统应该可以采用直接降压的方式,例如直接采用满载也才0.13V压差的 TPS782 系列的LDO即可基本在电池的放电区间都能稳定供电,而且其静态电流只有0.5uA,非常适用这种场合。
当然还有另外一种升降压型的芯片应该是比较适合的,这种器件一般可通过设置在例如2V到6V范围内固定输出3.3V等,这种器件一般较贵不太好选,希望大家能提供些型号。
先写这么多,抛砖引玉,欢迎拍砖。 |
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-10 20:52:43
|
显示全部楼层
7#
也不是说来找型号,我只是说说一些想法为的是大家能畅所欲言,希望大家在锂电池供电这一方面把自己用的觉的比较好的器件在不关系到产品泄密的情况下随便描述下,给别人些思路,毕竟选型太头疼了,一个一个的找打开一堆pdf对比参数...一个好的选型可以解决很多问题。 我做过一个低功耗的项目是图像采集1秒1帧然后无线上传,就是用的锂电池供电,当时也是因为器件选型费了好大劲,用了升压的,升降压的等等方案,走了不少弯路,最后发现最优的也是最简单的直接TPS782系列LDO直接降压STM32L476主控,另外还带LED补光,做出来很稳定功耗可以做到15mA以内 |
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-10 21:04:31
|
显示全部楼层
8#
充电宝上用的好多集成度比较高的确实方便,但基本不适合超低功耗场合,例如一些小型的可穿戴设备,我以前用了一款美信的升降压芯片MAX1759,不好买,某宝上还比较贵,买回来30片测试总是和pdf参数有出入怀疑是假货,后来就没用放弃了,也希望用过这个片子的回复我这个芯片用着到底怎样
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-10 21:19:06
|
显示全部楼层
9#
想知道那些手环、手表的供充电选的什么器件,有大概了解的吗? |
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-20 13:52:49
|
显示全部楼层
12#
那是车载充电机吧,大功率的,移动电源用的IC肯定不行
|
|