查看:
12630
回复: 25 |
锂电池供电方案探讨
|
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-10 15:46:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着现在物联网、可穿戴、互联网+、移动型等设备的深入发展,越来越多的小型化嵌入式设备必不可少的要采用锂电池供电,由此产生的电路板供电问题也五花八门,大家也是根据自身的应用场合和特点仁者见仁智者见智的设计自己的电路,这里也希望各位论坛大牛们来探讨一下锂电池的供电方案,能够互相给个思路。
一般的单节锂电池标称3.7V,充满电4.2V,供电系统常用的有5V系统和3.3V系统。
5V及以下系统说明供电需求内包含有5V,这样的话处理方式有:
1.采用电池串联的方式提高供电电压,先采用LDO降到5V,其他类型电压再依次降压,例如在理想情况下,两节18650电池串起来充满电的情况下能够达到8.4V,就算放到2.75V也还有5.5V,相信大家的锂电池放电保护电压也不会做到这么低吧。
2.采用升压芯片先把电压升到5V或更高电压然后再降到5V。
以上两种方式都可以,但也有些问题,两节电池串的情况下对电池的一致性要求较高,否则应该会内耗,而且充电电路也是个问题,升压芯片的方式则有效率要求,对于有供电时长要求严格的场合要仔细计算下。
随着低功耗器件的发展,像需要超低功耗和锂电池供电的这种应用场合5V系统已经不常见,最多的应该是3.3V或以下的系统,现在大部分的低功耗处理器例如比较牛叉的 STM32L4 系列供电电压在1.71V到3.6V之间。因此对于3.3V及以下的系统应该可以采用直接降压的方式,例如直接采用满载也才0.13V压差的 TPS782 系列的LDO即可基本在电池的放电区间都能稳定供电,而且其静态电流只有0.5uA,非常适用这种场合。
当然还有另外一种升降压型的芯片应该是比较适合的,这种器件一般可通过设置在例如2V到6V范围内固定输出3.3V等,这种器件一般较贵不太好选,希望大家能提供些型号。
先写这么多,抛砖引玉,欢迎拍砖。 |
3C蚂蚁
0
主题
9
回复 |
发表于2017-03-03 22:38:48
|
显示全部楼层
21#
简单可靠 1. 电池并联 2. 输出用超低压差的LDO 如ISL80103 电表厂家大量在用 3. 注意充电过程的考虑 4. 注意过放后电压回升造成装置 往复启动 |
|