查看:
71532
回复: 210 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
绿色的天空
2
主题
59
回复 |
发表于2017-02-10 23:05:06
|
显示全部楼层
8#
好东西呀,怎么找到这款型号的?
|
|