查看:
71525
回复: 210 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-24 13:36:27
|
显示全部楼层
40#
多个人。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-02 09:10:16
|
显示全部楼层
92#
板子体积购小,设计得不错!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-15 16:44:12
|
显示全部楼层
107#
建议您用立创商城上,现有的方案验证板测试一下: 这个芯片,近期我在win7 32/64 也测试过,好像暂时没发现有问题。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-16 09:43:00
|
显示全部楼层
114#
OK! 已经帮你纠正!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-08-09 14:19:03
|
显示全部楼层
159#
你有些断章取义了,硬件(比如USB信号不完整,不合理)我说只是一个部分可能的原因。
你上来就说要退货,我说你碰到这种问题,想到的不是立刻退货给我们,而是需要先分析自身原因。 因为我们商城“也需要提供充足的理由,原厂确认了,才可以接收退货或赔偿。” 东西不是想退就退的,IC销售行业,需要这样的一个处理流程。 目前,你得先排查原因,比如硬件上你先排除自己的板子是否有问题,设计是否合理,用料参数是否OK,毕竟USB 对信号很敏感的, 信号不完整,主机会很挑或不稳定。 起码最简单的,你可以用我们商城上的那个IC的方案验证板,试试。 排除硬件没问题后,然后在排除驱动问题,毕竟这个IC跟其他IC的驱动不是通用的,你的系统是否安装的串口驱动太多(驱动太多或许会加载不正确的驱动程序)或者系统太老(没更新过), 或者串口驱动本身安装不正确,都有原因。 至少,我也试了这个芯片,包括xp ,win7 32位,64位,多台电脑,没有发现一台是不行的。 而其他已经购买了该IC的客户(过百个客户,数K个IC),至少反馈不能用也没有。而你试验了多台PC 都不行,或许也验证了你的硬件本身设计不合理。 此外,根据我们的客服长期经验,IC使用不了,多数是客户自身的应用问题的多,当前你还是先配合我们的售后人员提供相关设计资料数据或实物吧, 后续我们还是按流程来走,比如我们先共同分析,分析不了我们交给原厂处理。如果最终确定是厂家问题,那才可以进入正式“全部退货”等处理。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-08-19 17:06:20
|
显示全部楼层
166#
你又断章取义了! ------------ 老是只拿出一部分来当话题。 ”试了N个电脑一个电脑可以用“ ---- 不是可以用,准确来说,你是说用起来都不正常! “当然立创最喜欢删帖“ ------ 你又无理取闹了!立创言正名顺,何时有喜欢删贴之说?! 对你,大家有目共睹了吧! 硬件(比如USB信号不完整,不合理)我说只是一个部分可能的原因(因为刚开始反馈时,你说更换了多台电脑都不行,此时,我的第一反应就是要排查硬件)。 排除硬件没问题后,然后再排除电脑系统的驱动问题、是否安装操作正确性、是否下载了正确的文件等"软件"问题。至少,目前我们这边随便拿公司的任何一台不同配置和操作系统的PC测试,都是正常的,波特率还高达3.4Mbps! 当前该IC的买家超过百个,客户反馈用不了、不正常,暂时没有收到这样的投诉。 你还是多先自查自己的问题(如有必要,你甚至可以咨询windows微软公司看看哪里不对劲。。),具体我们售后专员会处理你的事情。 说到这里,我再分享一个小故事:这个礼拜就是有个客户,没给我们反馈,直接去百度发帖,投诉他买的stm32F767是假货,一口肯定他们设计的没问题、焊接没问题、操作没问题, 结果我们拿到该客户的PCB板子一分析,SWD接口(4根线的插座)中有一个Pin针都没焊接好,外围是空的! 一焊接就正常了。 这种事情还是挺多的。。。 立创商城,目前的商品都是原装、正品!,非一般渠道可比。 根据我们的从业和分析经验,在原装正品的渠道下,芯片本身的问题还是极少的。 碰到问题建议大家先细心分析自己的原因、应用是否合理、操作流程和方法是否正确。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-08-19 17:23:33
|
显示全部楼层
167#
再分享一个昨天售后部提供的客诉案例,正好也是跟USB 芯片有关的 该客户的原始反馈如下:
100个左右有问题!不良率基本达到30%! 问题表现是:这些板子插到电脑后,出现“无法识别的USB设备”。 结果,经过原厂的排查,原因是:“该客户焊接的CH340G外围的通讯引脚上焊接的电容不对!” |
|