查看:
71916
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 20:50:06
|
显示全部楼层
7#
资料,今晚找找,明天提交上传给商城
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-11 09:36:53
|
显示全部楼层
11#
PDF昨晚上传提交商城了,这里再提供一下给大家:HT42B534.pdf 该芯片更多的应用软件(如windows和安卓系统相关的驱动程序、USB方面的参数设置应用程序),可在下面的官网下载得到 http://www.holtek.com.tw/productdetail/-/vg/42B534-x
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-11 09:44:29
|
显示全部楼层
14#
呵呵,不瞒你说,我刚看到《立创快报》就申请了 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-11 14:04:20
|
显示全部楼层
22#
PL2303 的口碑也不是很好,还不如国产的CH340 台湾Holtek 大陆总部在东莞松山湖,该公司的单片机在家电行业及珠三角很有影响力的。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-11 21:11:41
|
显示全部楼层
29#
谢谢兄弟火力支持,呵呵。至于是否支持MAC系统,这几天我调查一下。 货,估计下个月才到。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-18 18:34:31
|
显示全部楼层
35#
您说的是下面这个设置软件吧? 有的! 运行后,界面如下: |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-03-10 20:07:52
|
显示全部楼层
51#
本月底到货,目前已经有近200片,几个客户已经下单~
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-03-10 20:08:43
|
显示全部楼层
52#
本月底到货,目前已经有多个客户付款购买了近200个芯片。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-03-12 18:17:50
|
显示全部楼层
54#
也可以的,到货了就会第一时间发货~
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-03-28 20:36:09
|
显示全部楼层
61#
可以参考这里: HT42B534-Demo.rar,这个验证板设计得还是较完善的,比如USB +5V输入端有可恢复保险丝(0.2A、9V)做过流保护, 而USB总线上也有TVS保护,Tx 和 Rx也有I/O过压保护 ,Tx 和 Rx 也有LED 指示灯。 原计划3月25到货,到现在延迟了3天还没来,我比大家还急。 到了,我第一个给大家做测试。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-14 16:46:44
|
显示全部楼层
64#
刚咨询了,今天刚来到货37个,但实际已经付款等候的有380个! 看来,这个IC很抢手嘛! |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-17 16:22:09
|
显示全部楼层
70#
上周到货 37个,当天就抢光了。 目前已经付款的有387个,准备付款的有600个。预计下批到货10K个,价格进一步压低! 有幸上周拿到几个芯片(SOP8封装的 HT42B534,测试了一下,功能正常! 在460Kbps下,连续收发1个小时,数据收和发都正常! 用来下载STC单片机也是OK! 耶,欢迎大家选购!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-26 21:26:57
|
显示全部楼层
87#
测试板:http://www.szlcsc.com/product/details_97536.html 该板的设计用料十足,这么完善设计的串口工具,外面还真不多见 板上,具体包括:USB热插拔保护器、USB电源过流保护器、TX和RX端口的TVS功能保护。 此外还包括VDDIO可选3.3伏或者5伏,以及两个LED数据收发指示灯等等。 至于到货时间,因为估计是新品,Holtek 还没那么快能出新货,出货顺利的话,我会每批以10K以上的数量采购,确保满足大家的需要。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-30 15:55:36
|
显示全部楼层
88#
昨天意外到货963片! 当天全部发货完毕~ 希望原厂的下批“弹药”,赶紧到来。。。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-30 20:06:43
|
显示全部楼层
90#
看了PDF,应该是不支持呢。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-02 10:48:09
|
显示全部楼层
95#
4月30号,来了一批1K左右,当天全部被抢光了。 下一批(10K),之前已经订货了,不知道具体什么时候到。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-09 14:04:44
|
显示全部楼层
98#
既然是过流,主要考虑的还是电流的设置或保护值。 因为PC电脑USB的供电端,一般最大值就是500mA , 而平常这个串口的负载也不大,所以我选了这款: MF-PSMF020X-2 (编号:C89657),品牌:BOURNS 。该管子的电流在200mA可正常工作,但接近500mA就可断开(其实是阻值变大很多)。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-13 18:12:55
|
显示全部楼层
102#
我PC也是64位 win7, i5的处理器。没发现驱动安装问题呢。 另外一台是win7 32bit, AMD 双核的,也没发现问题。 无论是否安装完驱动或还没安装,可以人工再去更新驱动的。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-13 18:14:39
|
显示全部楼层
103#
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-15 16:37:39
|
显示全部楼层
106#
VID、PID的设置,需要先打开串口,才可以修改,最后保存。我试过可以。大致步骤参见官方PDF的第8页,即如下(红色字体是步骤):
关于485应用,请贴电路图一下,方便诊脉 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-15 21:03:38
|
显示全部楼层
111#
估计你的问题是电平兼容问题引起,比如:cp2102 的IO电平一般是固定的3.3V吧? 那你的HT42B534呢? 它的VDDIO接哪里了? -- 应该也接3.3V才合理。 此外,还要注意,HT42B534内置的3.3V Regulator Output Voltage ,负载电流也就70mA左右,如果是外接其他电路到该负载,需要限制。。不然会影响到USB的稳定性 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-15 23:26:36
|
显示全部楼层
113#
So sorry, 确实VDDIO 没绘制完毕,PDF为准。明天让管理员修改一下主楼的图(即添加上下图接口)
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-18 21:42:30
|
显示全部楼层
119#
今天下午这个芯片新刚到753片,就被某一订单掳走了580片,呵呵
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-18 21:58:24
|
显示全部楼层
120#
初步觉得U3那样的接法不是很好,比如在发送过程中,TX一般都是1010x类似这样的信息出现,那么在这个过程中,RX也会收到部分数据。。。。 收发时序基本没有间隔,也容易出问题,特别是波特率高的时候。 建议还是按传统的485 收发切换方式来连接。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-27 18:15:26
|
显示全部楼层
127#
至少我用起来没发现问题, 这个还是好卖的,2000多片很快脱销。 30K的订货已经签订! 预计下个月会到货~ 因为这次拿货多,价格又进一步降低了。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-31 17:24:47
|
显示全部楼层
129#
是的,SOP8封装。 其它的封装,基本没DIE(晶片)了,因为基本这次都被我的订单占满了 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-06-07 10:34:53
|
显示全部楼层
132#
前天才新到的915片,今天就都被大家“扫光”了,谢谢大家的支持~ 只能等下一批,那30K的货源了。。。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-06-21 18:05:11
|
显示全部楼层
138#
看该芯片的PDF, 当前应该只支持以下的波特率:
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-06-30 10:43:27
|
显示全部楼层
140#
有呢~ 商城上有免费的方案验证板可拿, |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-07-04 17:42:49
|
显示全部楼层
142#
封装不同,一个是MSOP10,另外一个是SOP10
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-07-12 09:40:55
|
显示全部楼层
146#
我暂时没发现异常,一切顺利,我的配置也是win7 64 旗舰,和谐版~
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-07-13 10:42:46
|
显示全部楼层
150#
今日新到货30K, 货源充足,大厂品质,欢迎大家砸单
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-06 17:50:47
|
显示全部楼层
153#
"驱动正常以后,还是很好用的" --- 你的操作系统是? 后来是如何安装?才驱动正常的。 因为我自己测试过xp , win7 32位, 64位,是正常的。 当然,我联系原厂是没问题的,但我需要提供“广泛的、靠谱的问题证据“,这样原厂才能正确对待和处理。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-06 17:56:13
|
显示全部楼层
154#
您好! 我的回复见#153楼。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-15 19:36:43
|
显示全部楼层
164#
这个IC基本天天都有出货,就你一个都用不了?!没有一台电脑能正常用?!! 还是先让把板子快递给商城,分析分析,再定论不迟吧! |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-29 16:03:52
|
显示全部楼层
170#
我百度了一下,2008年起这种问题就较常见了,包括各种芯片,甚至诺基亚的手机。 但土壤不好,再好的种子也结不出好果子。 这里的土壤是指操作系统,估计你安装的系统不完整(特别是通过Ghost方式安装的系统,毕竟这是直接照搬某台配置的电脑,直接硬COPY到其他电脑的); 或系统太旧(比如使用了早早期和谐板的win7版本),或者精简版的操作系统(毕竟省掉了不少文件,也怪不了谁)。
解决方案:如果不能顺利安装,那就是自己COPY这些相关文件,做补丁了。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-29 16:37:58
|
显示全部楼层
171#
我百度的内容是: “USB 串口 这个INF中的服务安装段落无效”
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-29 17:26:06
|
显示全部楼层
173#
不好意思,MAC我没有这种配置的电脑,没条件帮您测试
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-09-06 20:26:03
|
显示全部楼层
175#
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-12-11 10:53:37
|
显示全部楼层
179#
双电源一般是用在非“USB BUS Self Power ”模式, 也不是坑,只所以VDDIO 要比VDD低或一样,是防止倒灌。此外VDDIO 最大也不能超过5.5V。 它这个功能,是配合通过 UDET 这个引脚来实现对USB插拔的探测的。 其实,也不是什么双不双电源,只是VDDIO是分离的,单独给IO电平供电而已,这样使用更灵活。比如,你的系统是1.8V的,接VDDIO到1.8V即可,不用在额外弄个电平转换IC。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-12-11 11:37:57
|
显示全部楼层
180#
HT42B534 只支持下面这些波特率,具体可通过右手边的那个官方“ Holtek USB Bridge Program ”来测试这些波特率。 最高支持3Mbps!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-12-18 18:46:48
|
显示全部楼层
183#
方便传上原理图和PCB图吗? 我们一起检查一下。 或者直接用商城上的这个免费的评估板: http://www.szlcsc.com/so/product/details_97536.html |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-01-16 14:41:01
|
显示全部楼层
185#
IC是否焊接方向反了? 这个IC,也有用户批量用,一次买1K多个以上。 方便传上原理图和PCB图吗? 我们一起检查一下。 或者直接用商城上的这个免费的评估板: http://www.szlcsc.com/so/product/details_97536.html |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-01-16 15:32:54
|
显示全部楼层
187#
原理图是对,但PCB是否绘制正确? 接着,去掉SRV05看看,同时检查外围阻容,是否用错物料? |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-01-26 09:27:27
|
显示全部楼层
191#
换一台电脑, 那这台电脑安装驱动了吗? 有反馈问题的,一般这种电脑是GHOST方式(硬件驱动不是最佳方式)安装上去或者系统很老的。建议更新系统或用常规的方式安装系统。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-04-15 11:21:39
|
显示全部楼层
194#
这个IC,已经卖出数W个了,前段时间已经再补货了,具体什么时候到货,时间不太确定。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
213#
不用固件,不用再烧录的。
|
|