查看:
72391
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
Airm2m
0
主题
3
回复 |
发表于2017-04-20 19:04:07
|
显示全部楼层
79#
这款串口芯片的价格很给力,可惜只支持几个固定的波特率,不支持我想用的921600波特率 HT42B534只支持下面列表中的波特率: Baud Rate Real Rate Miss Rate (%) 2400 2403.846154 0.164800 4807.692308 0.16 9600 9603.841537 0.04 19200 19207.68307 0.04 38400 38461.53846 0.16 57600 57692.30769 0.16 115200 115384.6154 0.16 230400 230769.2308 0.16 460800 457142.8571 0.79 1700000 1714285.714 0.84 2300000 2285714.286 0.62 3400000 3428571.429 0.84 |
|