查看:
71910
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-02-10 20:35:12
|
显示全部楼层
3#
这个不错,请楼主上传手册和驱动下载地址啊
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-02-11 14:50:39
|
显示全部楼层
23#
板子已经画好,13.5*18mm,坐等到货 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-02-11 18:41:10
|
显示全部楼层
27#
大概什么时候才能到货,还有我没有找到MAC苹果系统的驱动
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-02-11 18:59:08
|
显示全部楼层
28#
我板子已经画好了,坐等到货,拿样测试没什么问题的话,可能要拿个500pc
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-02-19 23:14:05
|
显示全部楼层
37#
3月25日,漫长的等待。。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-02-25 11:38:34
|
显示全部楼层
42#
大哥,一个1块,一个6块多。。。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-03-05 20:18:48
|
显示全部楼层
44#
还没到货,等得快疯了。。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-03-12 14:12:08
|
显示全部楼层
53#
没到货怎么下单?
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-03-12 22:24:39
|
显示全部楼层
55#
订货是吧。。那样就没法和其他东西一起发省运费了
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-03-19 18:51:38
|
显示全部楼层
56#
到底什么时候到货啊,等到花儿也谢了
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-03-28 13:29:46
|
显示全部楼层
59#
汗,还没到货,优惠券都快过期了,等不了了,先买别的东西了
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 16:45:30
|
显示全部楼层
63#
短信提示到货,上来一看库存7,下单,又说库存是0,,,
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 16:49:15
|
显示全部楼层
65#
还想省运费呢,我还是下单订吧。。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 17:58:12
|
显示全部楼层
67#
msop10 的有
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 21:10:34
|
显示全部楼层
69#
楼主2月10日发帖我当天就把图画完了。。。蛋疼。。。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-23 16:03:40
|
显示全部楼层
81#
我订购了一百个,JLC 的人给我电话说涨价了啊,到底是降价还是涨价,差价会退吗?
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-01 22:21:02
|
显示全部楼层
91#
定的 100 片到了,之前说交期 50 天,没想到 5,6 天就到了。我的板子 OK 了
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-02 09:57:17
|
显示全部楼层
93#
这板子在你发帖子当天还是第二天我就做好了。。等芯片等了两个多月。。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 15:56:25
|
显示全部楼层
105#
我做好的成品遇到乱码的问题。。不论是 MAC 还是 Windows(MAC 免驱) 有没有办法问问厂家可能是什么问题。。我用的是最简电路,就是 PDF 里的,也是你帖子最开始贴的那个图
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 16:57:28
|
显示全部楼层
108#
提醒我了,这个空板我拿了,我晚上试试。 问题是,这么简单的电路,怎么可能出问题。。 而且这问题。。能认,能有输出,回车也有反应,但是就是有乱码。。 而且是在正常的信息里参杂着乱码,这也太妖怪了吧。。 能否跟厂家联系一下,问问有什么可能性会导致这样? 我小批量做了100片,现在非常蛋疼。。 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 18:21:01
|
显示全部楼层
109#
在我自己的板子上,TX RX 短接,自收发测试没有任何问题 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 18:55:45
|
显示全部楼层
110#
第二个测试,讲一个 cp2102 小板子和新做的小板子 tx rx 互相连接 在新班子窗口里,输入1234567890,然后 cp2102 接收到 1234567890 并显示出来,没问题。
但是我在 CP2102 的窗口里,输入 abcdefghijklmn,新班子窗口只出来7个字母
再试一次,多发送一些字符
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 23:04:40
|
显示全部楼层
112#
楼主,是你贴里的原理图误导了我。图上只看到 VDDIO 接了个电容,并没有接 3V3 或 VDD 仔细看 PDF,在原理图的部分,他也是比较容易误解,他其实是 1A,1B,1C,2 这样四个图,ABC 分别是三种封装,如果用 SOP8 ,需要看 1A 和 2 两个图,而我误以为 4 个图是 4 个封装,只看了第一个图,其实也就是你帖子里那个图,导致 VDDIO 我没有连接到 3V3。好在机缘巧合,板子上很容易可以修复这个问题,不用报废。 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-16 18:49:44
|
显示全部楼层
118#
我还是改不了。我就想改个名字。 我先点 Open,然后点 Custom Device,然后改了 Product Description,然后点蓝色向上箭头,提示 Upload device information success,但是重新插拔后名字并没有变,到软件里看,又变回老的了。 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-06-07 09:35:17
|
显示全部楼层
130#
昨晚看还有 524 片库存,赶紧提交 PCB 订单,结果今早审核完一看,只有 224 片了,哪位兄弟手这么快。。 还好,我本来 PCB 做了 24*10=240 片,缺口不大。。224 片就 224 片吧,赶紧下手为强。 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-06-07 10:49:21
|
显示全部楼层
133#
30K, 30K到了的话,那真的是一时半会儿抢不完了
|
|