查看:
72396
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-05-15 15:53:28
|
显示全部楼层
104#
你好,这个软件怎么写VID/PID,手册没整明白。另外,后级接485,接收总是前面有一大串00 00 00 00 ?求解答 |
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-05-16 15:49:50
|
显示全部楼层
117#
按照PDF顺序点,可以修改VID,PID。另外,485电路如下,示波器捕抓波形发现发送时有干扰。(黄色为串口助手信号发送信号)。最后体现到串口助手接收窗口,就是有一排00 00 00 .有哪位大佬帮忙分析下。
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-05-19 00:31:05
|
显示全部楼层
121#
这个也是我起先疑惑的地方。修改,显示成功,然后重新上电,会跳出安装驱动,然后就是个新设备了,重新分配了COM口,但是名字,不是自己命的。另外,那个配置软件里面,这时候点击连接,然后直接读回数据,就可以看到自己配置的内容了。 |
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-05-22 11:01:09
|
显示全部楼层
123#
这个SN65HVD3082ED+74HC1G04+ADUM1201做自动收发,在F103上面实现过,可以达到38400波特率。可能,配合这个USB转串口来说,可能不是很合适,具体有空再研究。
|
|