查看:
18846
回复: 40 |
第一次吃螃蟹,处女SMT就这样掉坑了.嘉立创你让我情何以堪
|
||||
隔壁老王他爹
2
主题
8
回复 |
发表于2017-02-15 20:21:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
订单编号 SMT170210031 漏贴2个电阻,因为太相信嘉立创这个品牌了,所以就没有买这2个阻值的电阻了.我在五线小城市,你知道五线小城市不,不要说贴片0603了,就是直插1/4电阻都没地方买.这里是电子沙漠,欲哭无泪啊.
|
||||
隔壁老王他爹
2
主题
8
回复 |
发表于2017-02-15 20:23:26
|
显示全部楼层
2#
噢,补充1下,还有2个0603的104没贴,唉,又要折腾了.同样,坐标文件,贴片示意图里面都有,结果产品出来没有,大坑
|
||||
隔壁老王他爹
2
主题
8
回复 |
发表于2017-02-16 13:41:25
|
显示全部楼层
11#
昨晚折腾半天才发现,R1变成了R1.1的值,唉,说多了都是泪,还好只有10片,自己折腾,要是10Kpcs...............
|
||||
隔壁老王他爹
2
主题
8
回复 |
发表于2017-02-16 13:44:12
|
显示全部楼层
12#
这个地方是 DC-DC 的 FB脚,就是确定DC-DC的输出电压的,MCU已贴上,是STM8S207,输入是9V-12V,结果一测量只有1.18V输出,还好命大,电阻贴的巧了,如果输出超过了MCU耐压值,那真是......MCU直接挂了
|
|