查看:
14498
回复: 13 |
MCU在局域网中的应用
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-16 12:07:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
习惯了单片机的“单兵作战”, 如何充分利用局域网的网络通信特性? 打造一些有应用前景的产品或方案? 大家一起头脑风暴一下吧! 呵呵 局域网简介: 局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般是方圆几千米以内。局域网可以实现文件管理、应用软件共享、 打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成, 也可以由一个公司内的上千台计算机组成。 上图中,每个PC电脑可通过USB、RS232串口、蓝牙、LPT并口链接到外围的各种基于 MCU的设备,这些设备可以是多样化的,比如烧录器、温湿度传感器、电压电流采样器等等。 由此,结合PC端的软件和单片机、ARM等,我们可以做的产品或方案有: 1、网络型烧录器 --- 允许多个开发人员,共用一台烧录器(通常较贵),类似共享打印机~ 2、网络传感器 --- 检测公司内部各个办公区、仓库的温湿度数据。 3、网络报警器 --- 检测各个小区域的外部入侵情况、然后汇总到报警中心或值班门卫室。 4、联合作战 --- 通过操作一台电脑,PC可以控制 N多个单片机,同时发力,同步处理某些计算;或分任务执行,然后汇总处理结果等等。 5、肉鸡攻击机 ~ |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-11 23:03:25
|
显示全部楼层
5#
有些打印机已经内置网络功能了,譬如 HP LaserJet Pro M1216nfh。我的那台都直接不插 USB,纯靠网络了。 |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-11 23:06:45
|
显示全部楼层
6#
其实这就是所谓的“物联网”。网络传感器、网络报警器(也算传感器了)比比皆是,网上能找到开源的也很多。只不过现在的单片机联网一般不用有线网络,而是以无线网络居多,特别是基于 ESP8266 的方案。有线网络的话需要专门布线,用起来比较累。 |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-12 17:23:33
|
显示全部楼层
8#
有线网络现在最大的问题是 PHY 和协议栈。ESP8266 最大的卖点是集成 PHY 且有免费好用的协议栈,拿模块不管是直接编程还是当一体化芯片用价格都很便宜。有线网络自己写协议栈有够累的,免费库授权限制比较大且不方便,一体化的芯片(W5500、CH395 之类)贵,而且大多数所谓支持有线网络的单片机(STM32F407 之类)还需要外挂 PHY 才能联网。 有线网络我现在看到最大的优势在于供电(PoE)和保密性。不过这两个问题在许多客户看来属于靠后站的。 |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-09 22:15:57
|
显示全部楼层
11#
上云端的话直接 HTTPS TLS1.2 出去就行了。TCP 连接一般不存在打洞问题。 |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-09 22:33:04
|
显示全部楼层
12#
你的板子要多快?这么大的吞吐量我觉得上 SFP+ 可能不划算,还不如上 Thunderbolt 3、USB 3.1 或者做成 PCIe 板卡插进电脑主机里面。这三种接口吞吐量都不低于 SFP+(1.25GB/s)但便宜不少:USB 3.1 有 1.25GB/s,Thunderbolt 3 有 4GB/s,PCIe 3.0 x16 有 15.8GB/s。这几个方案都需要把设备插上电脑,然后可以利用电脑上的计算资源把数据处理一下再送上网络(特别是显卡——你的设备完全可以要求用户配置至少一张 GTX 1080 Ti 水准的显卡才能使用)处理过程可以大幅度压缩传输的数据量,然后千兆网络就够用了。如果设备要有便携性,可以尝试做成一张 PCIe 3.0 x4(3.94GB/s)接口 M.2 板卡插进笔记本电脑里。 |
|