查看:
14527
回复: 13 |
MCU在局域网中的应用
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-16 12:07:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
习惯了单片机的“单兵作战”, 如何充分利用局域网的网络通信特性? 打造一些有应用前景的产品或方案? 大家一起头脑风暴一下吧! 呵呵 局域网简介: 局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般是方圆几千米以内。局域网可以实现文件管理、应用软件共享、 打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成, 也可以由一个公司内的上千台计算机组成。 上图中,每个PC电脑可通过USB、RS232串口、蓝牙、LPT并口链接到外围的各种基于 MCU的设备,这些设备可以是多样化的,比如烧录器、温湿度传感器、电压电流采样器等等。 由此,结合PC端的软件和单片机、ARM等,我们可以做的产品或方案有: 1、网络型烧录器 --- 允许多个开发人员,共用一台烧录器(通常较贵),类似共享打印机~ 2、网络传感器 --- 检测公司内部各个办公区、仓库的温湿度数据。 3、网络报警器 --- 检测各个小区域的外部入侵情况、然后汇总到报警中心或值班门卫室。 4、联合作战 --- 通过操作一台电脑,PC可以控制 N多个单片机,同时发力,同步处理某些计算;或分任务执行,然后汇总处理结果等等。 5、肉鸡攻击机 ~ |
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-11-08 11:38:16
|
显示全部楼层
10#
既然板子上要焊接RJ45插座了,加一片phy其实没啥成本。协议栈一般都是直接移植lwip,ESP8266也是这么干的,这一点上是厂商的支持问题,肯定不用你自己写的。 其实无线最大的问题是带宽,频谱资源就那么多,设备多了网速根本不够用,我们的板子现在千兆已经不够用了,下一步需要加SFP+口。 |
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-11-10 09:46:51
|
显示全部楼层
13#
SFP+主要是直接用一路GTX就行了,光模块便宜。我现在主要是需要回放射频信号,数字部分带宽需求是3.2Gbps(16*2*100M)。USB3.0之类的方案也在考虑,但是上3014之类的也不便宜,用收发器实现又得买IP,都没有SFP+和aurora或者XGE省事。
|
|