查看:
16400
回复: 39 |
NUC131LC2AE 50MHZ的Cortex-M0,1个CAN,9个串口的芯片。超低价...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-17 15:45:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NUC131LC2AE 是一款超值的带CAN,9个串口的芯片(6个uart普通串口+3个LIN串口)。超低价促销中!! NUC131LC2AE 是一款超值的带CAN,6个串口的芯片。
http://www.nuvoton.com/hq/produc ... series/?__locale=zh 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_97009.html NuMicro® NUC131系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V, 工作温度: -40℃至105℃, 内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。 备有丰富的外设, 如CAN2.0A/B, 定时器, 看门狗定时器,多组UART, SPI, I2C, PWM, 12位ADC, 模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48, LQFP64。 应用领域 : 工业控制, 电梯面板控制, 通讯系统等。 关键特性 : ? 内核 - ARM Cortex®-M0 - 最高运行频率 50 MHz - 操作电压:2.5V ~ 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 105℃ ? 内存 - 36KB 应用程序Flash - 内嵌8KB SRAM - 4KB Data Flash - 支持在线系统更新ISP (In-System Programming) - 支持在线电路更新ICP (In-Circuit Programming) ? 模拟转数字转换器 (ADC) - 提供8通道 - 12位分辨率 - 可达1 MSPS (每秒采样率) ? 脉宽调变 (PWM) - 内建16位PWM产生器,可输出24路PWM 或4组互补配对PWM ? 通讯接口 (Connectivity) - 一组 CAN2.0A/B - 一组 SPI (可达36 MHz) - 两组 I2C (可达 400 kHz) - 六组 UART (可达1 Mbps) ? 时钟控制 - 外部4 to 24 MHz 高速晶振 - 内部22.1184 MHz 振荡器 (1% 精准度25℃, 5V) 数据手册: 参考手册: |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-18 09:46:10
|
显示全部楼层
2#
汽车级的芯片,专业汽车用的CAN与LIN接口,工作温度满足:-40到105度,超级稳定的芯片。 听说是针对汽车与电梯对安全要求高的场合而出来的。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-18 11:14:14
|
显示全部楼层
4#
不可能的,STM32F103C8T6,10个以下11.7元,100以上的价格是:才8.38元。价格比这个高不少。 NUC131的价格是: 10个以下 6.8元,100以上的价格是:才6.2元。 价格低太多了,批量价至少低30%。
并且NUC131是2.5-5.5V供,有6个串口,3个LIN,相当于有9个串口。 还有一个CAN,是博世的汽车级CAN授权的IP产权的。
温度等级NUC131是-40到+105度。比STM32F103强少多的。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-27 14:06:23
|
显示全部楼层
6#
关键特性 : 升级与烧写: 支持串口232或是RS485在线直接升级程序,也支持两线RS485,RS232或是TTL电平直接烧写程序。也可以CAN来烧写或是升级程序。 调试与烧写: 双线SWD的ARM仿真器接口,用来调试芯片,非常节约IO商品,SWD也可以当成普通IO口用。 加密方式: 支持位加密,也支持ID软件加密(96 位 UID 与 128 位 UCID)。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-28 12:51:02
|
显示全部楼层
7#
是的,CAN应用首先选择5V供电的单片机,抗干扰性能更好些的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-16 11:49:31
|
显示全部楼层
9#
是的,这个芯片的通讯接口比较多,是汽车级别的芯片。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-17 16:03:35
|
显示全部楼层
13#
恩。不好意思,弄错数量了,是最多6个串口,一个CAN,不过也不少了,应该是够用了。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-20 13:44:06
|
显示全部楼层
14#
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-22 09:56:15
|
显示全部楼层
17#
你好,不要再用M058LDN了,换成这个NUC029LAN,性能更强,硬件与软件完全兼容的. NUC029LAN可以直接代替M0516LDN,M058LDN,M054LDN,关键是工艺更先进,功耗更低,成本更低了。
NUC029LAN 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_95816.html
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-21 20:22:37
|
显示全部楼层
21#
这个价格很给力了。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-24 18:19:23
|
显示全部楼层
23#
是的,性价比很高的,欢迎使用。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-08-16 17:12:37
|
显示全部楼层
29#
是的,两个都不错的。 SWM180的性价比超高,有4个串口都带FIFO。 NUC131有6个串口,一个CAN. |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-11-20 14:23:15
|
显示全部楼层
32#
NUC131LC2AE 这个性价比最高,暂时没有68KB的LD2AE 。
NUC131LC2AE 性价比很高,供货情况很稳定,大量订货周期约2周。 如果有库存的情况下一周内。
|
|