查看:
16420
回复: 39 |
NUC131LC2AE 50MHZ的Cortex-M0,1个CAN,9个串口的芯片。超低价...
|
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-17 15:45:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NUC131LC2AE 是一款超值的带CAN,9个串口的芯片(6个uart普通串口+3个LIN串口)。超低价促销中!! NUC131LC2AE 是一款超值的带CAN,6个串口的芯片。
http://www.nuvoton.com/hq/produc ... series/?__locale=zh 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_97009.html NuMicro® NUC131系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V, 工作温度: -40℃至105℃, 内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。 备有丰富的外设, 如CAN2.0A/B, 定时器, 看门狗定时器,多组UART, SPI, I2C, PWM, 12位ADC, 模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48, LQFP64。 应用领域 : 工业控制, 电梯面板控制, 通讯系统等。 关键特性 : ? 内核 - ARM Cortex®-M0 - 最高运行频率 50 MHz - 操作电压:2.5V ~ 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 105℃ ? 内存 - 36KB 应用程序Flash - 内嵌8KB SRAM - 4KB Data Flash - 支持在线系统更新ISP (In-System Programming) - 支持在线电路更新ICP (In-Circuit Programming) ? 模拟转数字转换器 (ADC) - 提供8通道 - 12位分辨率 - 可达1 MSPS (每秒采样率) ? 脉宽调变 (PWM) - 内建16位PWM产生器,可输出24路PWM 或4组互补配对PWM ? 通讯接口 (Connectivity) - 一组 CAN2.0A/B - 一组 SPI (可达36 MHz) - 两组 I2C (可达 400 kHz) - 六组 UART (可达1 Mbps) ? 时钟控制 - 外部4 to 24 MHz 高速晶振 - 内部22.1184 MHz 振荡器 (1% 精准度25℃, 5V) 数据手册: 参考手册: |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-24 19:27:00
|
显示全部楼层
24#
Is there any EEPROM?
|
|