查看:
84449
回复: 157 |
BLE4.2 + 蓝牙2.1 ,单芯片集成高性能 MCU、Bluetooth、FM Rad...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-17 16:28:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
RDA(锐迪科)就是展迅的,展迅就是清华紫光的。 紫光展锐旗下锐迪科微电子 是国产的骄子公司,实力很强大,使用55Nm的工艺制作的。功耗很低。 BLE4.2 + 蓝牙2.1+FM收音机功能 ,单芯片集成高性能 MCU、Bluetooth、FM Radio、PMU、Codec 及 Memory 104MHZ的 X-CPU的处理器,内带存储器,支持MP3音频播放。 优惠促销中,封装有LQFP48-EP, TSSOP24-EP两种
LQFP48-EP 封装, 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_96750.html LQFP48-EP 数据手册:RDA5856LE_Datasheet_V0.02.pdf
TSSOP24-EP 封装 ,采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_96748.html
TSSOP24-EP 数据手册:RDA5856TE_Datasheet_V0.03.pdf
其他资料下载: 1. DZB_RDA5856TE参考资料_20161021.rar
锐迪科微电子发布首款基于“锐连”物联网平台的蓝牙双模单芯片RDA5856及其应用
RDA5856 实现了蓝牙双模的 SOC,在单芯片上集成高性能 MCU、Bluetooth、FM Radio、PMU、Codec 及 Memory,支持V2.1(2.1+EDR)和 BLE 两种模式,并拥有丰富的接口资源,满足各类蓝牙产品的开发需求。 产品概述 RDA5856LE产品是一款面向高端音箱及物联网市场的高性能、高集成度蓝牙BLE双模芯片。搭载了基带、蓝牙收发单元及FM,可满足蓝牙音乐、智能家居等物联网产品的开发者对接口和性能的需求。 关键指标: 1.中央处理器: 32-bit XCPU@104MHz,4k 指令缓存,4k 数据缓存 工艺:55nm
RDA5856 采用自主研发的降噪算法和回声抑制算法,蓝牙音乐播放的信噪比可以达到 -90dB 以上,同时该芯片具有业界领先的射频灵敏度,BR 灵敏度达到 -94dBm 以上。RDA5856 具备强大的抗干扰和穿墙能力以及更持久的续航能力,适用于各种蓝牙音箱,头戴式耳机、声霸等多种应用场合,确保优异的智能家居、车载终端的用户体验。 RDA5856 已通过严格的蓝牙标准认证,取得了蓝牙 V4.2 的 QDID 证书。RDA 根据应用领域的不同推出了 TSSOP、LQFP、QFN 等多种封装形式,最大程度满足客户对蓝牙音频和连接方案的差异化需求。 “RDA5856 展示了 RDA 成熟的蓝牙技术和卓越的集成能力,”锐迪科微电子总裁赵立东表示,“物联网市场快速增长,RDA 有能力提供高性能的普及型产品,帮助我们的客户快速推出创新性产品,赢得市场先机。” |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-17 16:37:17
|
显示全部楼层
2#
5856系列芯片有3个封装,目前先发布了一颗24PIN的SOP封装的5856T和一颗48PIN的QFP封装的5856L。 5856L对比5856T,有如下不同(增强):
对于老款芯片的增强 对比老款的5850/5851(s)/5855系列芯片,最新发布的5856芯片主要有以下最显著的增强:
市场机会 显然,5856系列的推出,一扫最近半年到一年RDA在BT SPK市场的价格不利局面。不仅可以在品质上PK创杰等方案,更在价格上直接跟小BK、建荣、杰里等方案交火!可谓“上得厅堂,下得厨房”。 第一波进攻必然会在传统且超大量的公版音箱市场上发力。RDA的代理商和方案商小伙伴儿们,要快快动员起来了。尽快把成熟稳定的方案和产品推向市场,先亮剑一下! 第二波攻势会在5856软件进一步优化,把待机功耗再进一步降低之时起发动。 这波是头戴式耳机甚至是单耳通话耳机市场。该市场是过去的几代芯片都不太擅长的领域,现在时光流转,情势已然不同了。 第三波攻势会发生在目前CSR、TI、大博通盘踞的地盘——蓝牙BLE。届时这些欧美大厂定会感受到实实在在的压力,被倒逼着价格下探是必然的选择。厂家的竞争,消费者乐见其成,同时对蓝牙技术的进一步普及也是**的好事。 最后一波火力在这里——双模蓝牙(BT Dual Mode)。战火会烧到哪里?烧到谁家房顶上?到时大家自然会看到。其实行家已然知道答案了 :)
展望 但愿现在的RDA蓝牙一番风顺,后续把技术和市场做好,把4.x技术做好,把mesh组网技术做好,并发挥紫光集团的资金和国资优势。 奋斗并期待着... ... |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-17 16:46:27
|
显示全部楼层
3#
超低价格促销中,这是价格最低的蓝牙2.1+蓝牙BLE4.2+FM收音机+MP3播放器+104MHZ的CPU 你仅需要4元-5元钱就可以做到的,快去抢购吧!! |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-18 08:43:09
|
显示全部楼层
8#
eclipse开发环境,官方已经提供好相关资料。有空上传给大家。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-18 08:45:32
|
显示全部楼层
9#
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-19 12:59:22
|
显示全部楼层
13#
没风险的。下周资料就全了。芯片很好的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-19 21:58:18
|
显示全部楼层
17#
早量产了。详细资料我在向他们要。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-19 21:59:26
|
显示全部楼层
18#
好的。谢谢您的关注。希望你能和大家在此多交流。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-19 22:00:04
|
显示全部楼层
19#
支持串口烧录。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-20 08:41:33
|
显示全部楼层
21#
资料整理下就发。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-20 09:59:18
|
显示全部楼层
25#
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-20 09:59:30
|
显示全部楼层
26#
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 06:49:13
|
显示全部楼层
29#
需要资料留下邮箱,邮箱只发大的软件。其他论坛下载。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 11:39:16
|
显示全部楼层
34#
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 14:52:02
|
显示全部楼层
37#
我问商城了。预计2017-02-28有货。大家先学习下资料,看看能不能做款开发板或是用现成的公版的板子PCB直接做一批,到时向立创商城申请免费送板子活动。希望大家积极影响下活动。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 16:09:31
|
显示全部楼层
39#
开发板要到文件,做一批,申请免费送空PCB,大家可以在立创商城直接拿到免费的PCB,或是焊好的板子(焊好的要收费)
|
|