查看:
16567
回复: 21 |
低压差线性稳压LDO/AZ1117CH-3.3TRG1 ,可替代AMS1117-3.3,最...
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 11:35:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
美国diodes美台公司生产的低压差线性稳压器LDO/AZ1117CH-3.3TRG1,最大1.35输出,输出稳压为3.3V,稳压精度为±1%,可替代AMS公司的AMS1117。 为高性价比的国际品牌方案。立马拉高产品的供电档次。 芯片内部具有限流和热保护功能,输出电压误差小于1.5%,广泛应用于各种需要提供5V供电的设备中。 宝贝链接: http://www.szlcsc.com/product/details_93292.html
, q3397226930
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-02-18 13:53:09
|
显示全部楼层
10#
如左图所示,连接至 VOUT 引脚的电容在不带自动放电功能的情况下放电需要 2.73 秒,而在带带自动放电功能的情况下放电则只需要 126μs。
自动放电功能确保了当电压调节器进入待机模式时输出快速下降,同时也能防止当连接至 VOUT 引脚的输出电容向外部系统放电时(如右图所示)可能会产生的问题。 q484165838
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-05-03 18:48:09
|
显示全部楼层
17#
学习的同时,可以多分享自己的见解与经验。
q484165838
|
|