查看:
12197
回复: 12 |
AD7616BSTZ 太强大的模数转换芯片,想做一款信号 采集器,大家感兴趣吗?
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-20 09:36:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
AD7616BSTZ 太强大的模数转换芯片,想做一款信号 采集器,大家感兴趣吗? 立创暂时没货,我在淘宝上找到了一家。价格是99.9元,很公道的,当时找立创价格很高,没有货。 官方网址: http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7616.html?PRLS_CN_P1143#product-overview 保证正品,假一罚十。 AD7616BSTZ内部结构:
AD7616是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。 输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。 该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路16位电荷再分配SAR模数转换器(ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。 AD7616兼容串行外设接口(SPI)/QSPI?/DSP/MICROWIRE
应用:
优势和特点:
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-02-20 13:08:35
|
显示全部楼层
5#
电力录波仪上用过这个芯片,太贵了。一般人用不起。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-02-20 13:12:04
|
显示全部楼层
6#
这么诚实的卖家,太难得了。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|